Face shields/escudos faciais feitos e patrocinados pela igus®

Identificamos um problema na produção de escudos faciais e produzimos 2.000 peças para proteção facial diariamente por meio de moldagem por injeção. Doamos uma grande quantidade para instituições de caridade e instituições de ensino sem fins lucrativos em todo o mundo.

Doação de protetor facial para instituições em Taiwan

Grande campanha de arrecadação de fundos em Taiwan

Recentemente, nosso colega Evangeline Lin iniciou uma grande campanha de arrecadação de fundos em Taiwan. Ela havia entrado em contato com a instituição de caridade através de um amigo para doar protetores faciais e máscaras cirúrgicas cor de laranja para proteção adicional. Como a instituição faz parte de uma rede de caridade, outras organizações sem fins lucrativos tomaram conhecimento da campanha e também pediram ajuda.

Entre julho e agosto de 2021, a igus Taiwan doou mais de 1.000 protetores faciais e 3.000 máscaras cirúrgicas para instituições de atendimento domiciliar, organizações sociais e hospitais.

Doação de escudos faciais a instituições no Brasil

Proteção para pessoas no Brasil que oferecem educação, alimentação e esperança

Como primeiro passo, nossos colegas no Brasil doaram cerca de 400 de nossos protetores faciais para várias instituições. Estas são escolas públicas, centros comunitários que distribuem alimentos para famílias desabrigadas e necessitadas, e centros de divulgação para viciados em drogas.

Entre os destinatários está, por exemplo, o YMCA no sul do Brasil, que apoia famílias com crianças que não têm cuidados diários. "Este ano, não houve festa de Natal para as crianças devido à pandemia", disse um dos voluntários. Mas,
graças aos protetores faciais, foi possível reunir-se brevemente para distribuir rapidamente alimentos e presentes para crianças necessitadas na região.Já começamos, e estamos, neste momento, preparando mais doações.

Doação de protetores faciais para centro de saúde na Coreia do Sul

O Centro de saúde na Coreia do Sul recebeu 1.000 protetores faciais

Nossos colegas na Coreia do Sul doaram 1.000 protetores faciais para um centro de saúde público local. Eles beneficiam principalmente os funcionários que trabalham em áreas de teste corona.
Estamos satisfeitos que, com a nossa iniciativa, possamos apoiar justamente aquelas pessoas que garantem a prestação de cuidados de saúde com o trabalho que realizam todos os dias.

Doação de face shields para escolas em Providence

43.000 face shields para escolas em Providence

Continuamos com nossa campanha de arrecadação de fundos nos EUA Primeira parada: as escolas públicas de Providence, Rhode Island. O primeiro envio de 20.000 protetores faciais foi para a Escola Carnavale e, entretanto, os nossos colegas da igus entregaram 43.000 peças - e há ainda mais em preparação.
 
O Superintendente de Providence Harrisson Peters: “Estamos muito gratos aos nossos amigos da igus por doar escudos faciais suficientes para fornecer a todos os nossos funcionários nas escolas e muitos alunos com necessidades especiais. "
 
"É muito bom poder fazer isso", disse Rick Abbate, vice-presidente da igus Inc. “Temos feito parte da comunidade Providence há 35 anos, e muitos de nossos colegas têm filhos matriculados na rede pública de ensino. "

Doações

Outras doações

Também o corpo de bombeiros de Colônia, muitos juízes e consultórios médicos e também o Centro Psiquiátrico Social em Bonn protegem seus funcionários graças aos escudos faciais doados.
 
"Obrigado pela gentil doação de face shields. [...] Com a sua doação, temos o prazer de poder fazer os arranjos de proteção um pouco mais amigáveis quando nossos rostos são visíveis atrás dos escudos faciais e, assim, proteger melhor a saúde de nossos clientes e participantes. "
 
Hilde Kölb
Centro psiquiátrico social/creche da Caritas Bonn

 

Escudos faciais para escolas no distrito de Rheinisch-Bergisch

36.000 face shields doados para escolas no distrito de Rheinisch-Bergisch

Na quarta-feira, entregamos os primeiros escudos faciais da escola primária em Gronau. A partir do final de maio, os face shields acabados serão distribuídos gratuitamente aos alunos das 20 escolas primárias e 12 escolas secundárias, bem como às duas escolas profissionais da cidade distrital.
 
Todas as escolas nos outros municípios do distrito de Rheinisch-Bergisch - Burscheid, Odenthal, Wermelskirchen, Kürten, Leichlingen, Rösrath e Overath - também receberão esses escudos de proteção.

Face shields- escudos faciais de Colônia

140.000 kits de proteção para escolas de Colônia

Quando as crianças em Colônia retornam às escolas, a prevenção de infecções é uma das questões mais importantes. Os face shields podem ser valiosos para ajudar a proteger você e outras pessoas. Portanto, doamos 140 mil kits de proteção facial para as escolas em Colônia. Os escudos faciais são distribuídas às escolas através dos gabinetes de cidadãos.Foto: Durante um passeio pela fábrica, Tom Krause (à direita), Chefe de Manufatura Aditiva, e Dr. Thilo Schultes (esquerda), Gerente de Fabricação de Ferramentas, Robert Voigtsberger (centro à direita), Conselheiro para Educação, Juventude e Esportes da Cidade de Colônia, e Michael Gräbener (centro à esquerda), do Escritório para a Escola Desenvolvimento da cidade de Colônia, deu uma visão sobre a produção de protetores faciais.

Desinfecção de mãos

A distribuição em Colônia começa

A escola Katharina Honeth foi uma das primeiras escolas em Colônia a distribuir os kits de proteção para os alunos. Os alunos elogiaram o design e o conforto dos escudos faciais. E os professores agora também se sentem mais protegidos, nas aulas ou nos exames finais orais.
 
A montagem das peças individuais é muito fácil.
Baixe as instruções de montagem como PDF aqui

Serviço de campo com regulamentos rígidos de higiene

A ideia

Para proteger médicos, pessoal de enfermagem e outras pessoas que trabalham diretamente com pacientes, a Prusa, fabricante de impressoras 3D, desenvolveu uma máscara facial e colocou o modelo na Internet para ser baixado gratuitamente. O objetivo é produzir o máximo possível de protetores faciais em impressoras 3D. O projeto tem sido um grande sucesso: em todo o mundo, pessoas individuais, várias redes e empresas estão participando do esquema e estão trabalhando para produzir os protetores faciais. />
Participamos ativamente dessa cooperação mundial e contamos com as vantagens do processo de moldagem por injeção. É extremamente fácil fazer um protetor facial: uma tiara de plástico impressa em 3D contém uma folha substituível de acrílico que protege o rosto. O protetor facial não substitui uma máscara protetora que cobre a boca; essa máscara deve ser usada adicionalmente. No entanto, os protetores faciais oferecem uma proteção adicional, especialmente para os olhos. Eles também protegem contra o instinto natural de tocar o rosto, reduzindo o contato com o vírus. 

A produção

O problema com a produção dos protetores faciais na impressão 3D era o tempo e o custo: a produção da faixa para a cabeça como componente central na impressora 3D era cara e demorava mais de duas horas. "Só era possível produzir algumas peças por dia por impressora 3D. É por isso que confiamos nas vantagens de outro processo, a moldagem por injeção", explica Tom Krause, Chefe de Fabricação de Aditivos. O material usado era material reciclado. Dr. Thilo Schultes é Chefe de Fabricação de Ferramentas e explica:" Com a ferramenta certa, a fábrica de Colônia conseguiu produzir e entregar mais de 14.000 peças por semana. Como resultado, conseguimos produzir em massa as tiaras para a cabeça rapidamente a um custo consideravelmente reduzido. " Cobrimos o custo do ferramental.


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h