Atualmente, as buchas de plástico desempenham um papel importante nos movimentos das garras. Especificamente, as buchas planas lineares drylin® R do tipo RJMP-01-25 são usadas aqui. Elas foram escolhidas pela Krones porque são feitas de plástico e, portanto, são leves, econômicas e, ainda assim, muito robustas. Na prática, isso se mostrou muito bem-sucedido: A Krones ainda não recebeu nenhuma reclamação sobre os rolamentos resistentes. Eles são robustos contra choques ou sujeira e também podem suportar fortes vibrações ou condições climáticas extremas. Aqui, mais uma vez, são os pequenos refinamentos que contam, como o tipo especial de rolamento segmentado. Esse recurso especial prova seu valor em ambientes empoeirados. É nesse local que as moléculas de poeira que são pressionadas juntas normalmente se acumulam no eixo da guia. À medida que a camada de poeira aumenta dia a dia, o diâmetro do eixo aumenta. Como resultado, o movimento de deslocamento torna-se cada vez mais lento devido ao forte atrito.
Tudo funciona melhor no mancal liso com ranhuras. A poeira não se deposita no rolamento, mas é literalmente guiada através dele sem nenhuma mudança significativa no atrito e no comportamento de desgaste.
Em contrapartida, os especialistas em garras da Krones tiveram experiências diferentes com os rolamentos de esferas recirculantes usados no passado. Até mesmo uma colisão poderia destruir esses rolamentos. Muitas vezes, as esferas foram pressionadas contra o eixo.
Mas as garras de embalagem "convencionais" da Krones também se beneficiam dos mancais de deslizamento durante a operação. Isso ocorre porque os mancais de deslizamento de plástico se encaixam perfeitamente no sistema modular de garras da Krones.