Tecnologia de rolamentos de polímero leve e robusta para o Moon Buggy na competição da NASA

A tecnologia de rolamentos de plástico ajuda jovens designers a vencer o Human Exploration Rover Challenge da NASA.

A Great Moonbuggy Race internacional da NASA é um evento anual no qual jovens engenheiros de projeto competem entre si com seus veículos. No exigente parkour montanhoso, as equipes são confrontadas com desafios muito semelhantes aos da superfície de Marte. Aqui, a tecnologia de rolamentos de polímero muito leve e resistente ajudou os jovens designers da Equipe de Educação Espacial da NASA de Leipzig a vencer.

Perfil

  • O que era necessário: Tecnologia de rolamento de polímero em vários locais do buggy, como a engrenagem do diferencial e a suspensão das rodas
  • Requisitos: a tecnologia de buchas precisava ser leve e capaz de suportar altas forças constantes.
  • Setor: aeroespacial
  • Sucesso para o cliente: a tecnologia de mancais de plástico contribuiu para que os jovens designers subissem ao topo do pódio com seu buggy. O Moonbuggy laranja brilhante da igus esteve na exposição permanente do US Space & Rocket Center em Huntsville, Alabama, ao lado do Moonbuggy original, por um ano.
Moonbuggy

Problema

A Great Moonbuggy Race é uma competição na qual buggies de quatro rodas de todo o mundo competem entre si na pista de testes da NASA. O curso reflete as condições da superfície da Lua. Essa paisagem montanhosa constitui um grande desafio tanto para as equipes quanto para os materiais. Correr contra o tempo exige muita força muscular que é transmitida às quatro rodas por meio da caixa de câmbio. Velocidades de até 80 km/h exercem uma força extrema sobre esses componentes do veículo, muito além das demandas impostas às bicicletas normais.

Solução

É exatamente nesses locais que as buchas de plástico atendem a essas demandas e, ao mesmo tempo, proporcionam ao buggy uma clara economia de peso. Já no ano passado, os jovens designers usaram principalmente materiais do futuro e ganharam experiência com rolamentos de plástico. Os mancais contribuíram para que o buggy terminasse em primeiro lugar e conquistasse o título de campeão mundial. Inúmeros mancais e buchas autolubrificantes de polímero sem lubrificação foram usados na construção do buggy novamente este ano. Vários deles suportam as engrenagens do diferencial e a suspensão das rodas, para citar apenas dois exemplos.

Módulo de estante móvel aberto à direita
Movendo o módulo de estante aberto à esquerda
Com sua visita a Colônia, a Equipe de Educação Espacial da NASA de Leipzig foi capaz de obter insights sobre de onde vêm suas buchas e como elas são fabricadas e testadas para permitir que resistam até mesmo às condições prevalecentes no Moonbuggy.
As muitas novas impressões que ganharam durante sua visita aqui imediatamente lhes deram muitas novas idéias. Os planos são de que ainda mais componentes de metal sejam substituídos por soluções de plástico no novo Moonbuggy.
 
Estamos muito satisfeitos com isso. Graças a desenvolvedores e construtores jovens e corajosos como esses, os plásticos assumirão um papel cada vez mais importante no futuro e fornecerão muitas soluções e aplicações inovadoras.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h