Alterar idioma :

O tópico de "compatibilidade eletromagnética" está se tornando cada vez mais importante. Por um lado, isso se deve a um aumento nos campos de interferência eletromagnética, tanto a longa distância, causado especialmente pela moderna tecnologia de telecomunicações e comunicação, quanto a curta distância, causado pela tecnologia de energia.
Por outro lado, as demandas de transmissão de dados estão aumentando. Os sinais estão se tornando cada vez mais suscetíveis à interferência e as influências eletromagnéticas do ambiente estão se tornando cada vez mais diversas, sendo que o acoplamento entre cabos que são roteados em paralelo a uma certa distância, como é frequentemente o caso das cadeias de energia, é particularmente problemático. Um cabo de energia sujeito a interferência atua como gerador de um campo de interferência eletromagnética, que, por sua vez, atua em outro cabo, normalmente um cabo de sinal, e causa interferência conduzida.
Por isso, introduzimos cabos de fibra óptica feitos de vidro e plástico há vários anos, que também são capazes de suportar o estresse mecânico na cadeia eletrônica®. Os cabos chainflex®com condutores de cobre convencionais também foram testados quanto à compatibilidade eletromagnética em um extenso programa de testes orientado para aplicações.
Por exemplo, um motor assíncrono foi conectado a um inversor de frequência por meio de um cabo de alimentação sem blindagem (chainflex® CF30). Esse conversor de frequência com modulação de largura de pulso torna-se um gerador de novos componentes espectrais que antes não estavam presentes na rede primária ou secundária. Paralelamente a esse cabo de alimentação, o chainflex®-cable para transmissão de sinal digital foi executado em e-chain® ® . Esse cabo e-chainflex® CF12, que foi especialmente projetado com a compatibilidade eletromagnética em mente, pode alcançar resultados particularmente bons aqui. Esse cabo tem núcleos de par trançado cujos pares são fornecidos com uma blindagem de cobre e uma blindagem geral adicional feita de trança de aço. Isso evita efetivamente a interferência em uma ampla faixa de frequência.
Foram analisados os acoplamentos capacitivo e indutivo. Sob as condições de teste selecionadas, verificou-se que, mesmo que os cabos de energia e de sinal se toquem em uma distância maior, a transmissão de dados sem erros é possível se for usado um cabo chainflex®blindado e essa blindagem for aterrada em ambos os lados. Além disso, os testes foram realizados de acordo com os padrões de compatibilidade eletromagnética existentes. Esses padrões fornecem uma base geral para determinar o comportamento operacional de dispositivos elétricos que são repetidamente expostos a interferências elétricas. Elas não foram introduzidas especificamente para cabos. Em particular, foram realizados testes com o gerador de rajadas "" . Aqui, variáveis de perturbação transitórias rápidas são geradas em grupos de pulsos, que simulam, em particular, processos de comutação. Esses processos ocorrem, por exemplo, quando cargas indutivas são interrompidas ou quando os contatos do relé saltam. Os cabos blindados chainflex®também provaram seu valor aqui.
Mais informações sobre o cabo chainflex®

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h