SLS方式用新材質 イグリデュールI8-ESD30/07/2020

イグス(本社ドイツ)は、ESD対策が必要な耐摩耗性部品をお客様のご要望に応じて優れたコスト効率で作成できるよう、SLS方式の3Dプリンター用に新材質「イグリデュールI8-ESD」を開発しました。イグリデュールI8-ESDで作成した部品は導電性を備え、静電気を嫌う産業分野において安全な製造ラインを実現します。

電子産業や半導体産業で使われる耐摩耗性部品には、耐久性だけでなく、静電破壊を防ぐために導電性が求められます。導電性を備えた特殊部品の迅速な製造を実現するため、この度イグスはSLS方式用3Dプリント材質「イグリデュール I8-ESD」を開発しました。SLS方式のメリットとして、プリント後の未焼結パウダーは再利用できるため無駄がなく、プラスチック廃棄物の削減に貢献します。さらにプリントした部品はリサイクルが可能です。イグリデュール I8-ESD製部品はイグスの全ての材質と同じく無潤滑で、構造的に安定しています。また、体積抵抗率は3×107 Ω・cmで静電気対策が必要な用途に適しているだけでなく、材質自体が黒色なため着色作業が不要でコスト削減や納期短縮を実現します。