¡3.022 km a traves del desierto! Energía solar con cojinetes de igus en carreras de vehículos solares22/12/2020

Con la ayuda de los "motion plastics" de igus, el equipo Sonnenwagen de Aachen consiguió el sexto lugar en el World Solar Challenge

El objetivo del World Solar Challenge es recorrer los 3.022 kilómetros del desierto australiano únicamente mediante energía solar. Uno de los participantes de la pasada edición fue el equipo Sonnenwagen de Aachen. Para construir su coche solar, los estudiantes confiaron en los cojinetes iglidur resistentes al desgaste y libres de lubricación fabricados con plásticos optimizados de igus. Gracias a ellos, el equipo consiguió acabar la carrera en sexta posición.

Desde Darwin hasta Adelaide: 3.022 kilómetros de desierto australiano. Los participantes del World Solar Challenge tenían una semana para cubrir esta distancia. Los coches solo podían impulsarse con energía solar. Los equipos de estudiantes procedentes de todo el mundo crearon varios conceptos de vehículos para este propósito, mostrando una gran diversidad de tecnologías sostenibles. El equipo Sonnenwagen de Aachen, participó por segunda vez en la competición bienal y acabó en sexto lugar. Esto fue posible gracias a los cojinetes fabricados en plástico técnico iglidur del especialista en "motion plastics" igus. "Los cojinetes son muy importantes porque mantienen el automóvil unido", explica Kersten Heckmann del equipo Sonnenwagen. "Si un cojinete falla, la reparación requiere de mucho tiempo." Además, los cojinetes utilizados tenían que ser resistentes al desgate y ligeros. Ya que, cuanto más ligero es el coche solar, más eficiente es su conducción y más larga es la distancia que puede recorrer.

Sonnenwagen confía en la diversidad de los plásticos técnicos de igus
Los cojinetes ligeros iglidur de igus se pueden encontrar en innumerables lugares dentro del coche solar. Las cabezas de horquilla igubal autoajustables fabricadas en iglidur J se utilizan en el mecanismo telescópico para la cubierta solar del automóvil y en el volante. El mismo material se encuentra también en forma de cojinetes de fricción en la suspensión de las ruedas traseras y en el mecanismo de dirección. El "corredor de fondo" resistente al desgaste y libre de lubricación tiene un coeficiente de fricción muy bajo sobre una variedad de materiales de eje, sobre todo en funcionamiento en seco y amortigua las vibraciones. Una ventaja para la conducción. En las bisagras de la cerradura de la cubierta también se utilizaron cojinetes fabricados en iglidur G. El plástico técnico es económico y presenta una alta resistencia al desgaste.

Solución especial impresa de forma rápida
La cubierta del coche solar fue un gran reto para el equipo. Una de las normas del Challenge era que el conductor tenía que ser capaz de abrir y cerrar el coche de forma independiente al entrar y salir. Una tarea difícil, ya que la cubierta tiene 5 metros de largo, apenas un metro de ancho y un peso de 25 kg con los paneles solares. Hasta la fecha, la apertura era forzada y requería de mucha fuerza. El problema eran los cojinetes pesados fabricados por impresión 3D con polímeros convencionales. El equipo hizo un pedido urgente a igus de cojinetes impresos en 3D fabricados en plástico de alto rendimiento iglidur I3. El material de sinterización láser se caracteriza por su bajo coeficiente de fricción y, como todos los materiales iglidur, es resistente al polvo y la suciedad, por lo que es ideal para utilizarse en el desierto. Gracias al uso del cojinete impreso en 3D, el conductor solo necesita unos segundos para entrar y salir.

El programa de apoyo a jóvenes ingenieros de igus® promueve proyectos innovadores
Igus® apoya proyectos como el Sonnenwagen de Aachen como parte de su programa YES. Con esta iniciativa universitaria, igus quiere apoyar a los alumnos, estudiantes y profesores con muestras gratuitas, patrocinios y el desarrollo de proyectos innovadores. Para más información sobre el apoyo universitario, visite www.igus.es/yes.