Você tem alguma pergunta? Precisa de material? Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação. Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax! |
|
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia? |
以智能塑料在工业4.0中实现无故障的运行11/07/2016
以智能塑料在工业4.0中实现无故障的运行 智能拖链、电缆和直线轴承产品增加设备的利用率 汉诺威/科隆, 2016年4月26日——用于运动应用的高性能塑料,不仅耐雨水、盐、极端温度、油和化学品,同时更轻、更节能,动态性能更强,而且更省钱。在汉诺威工业博览会上,igus展示了产品的下一步发展计划——用于工业4.0的“智能塑料”。我们的目标是让可预测维护变得更简单,从而降低未来工厂的成本。 用于运动应用的高性能塑料当前在世界各地得到广泛应用, 比如日常生活、厨房机器、自行车或淋浴房以及工业环境,如机床或起重机。基于在2,750平米的测试实验室中开展的大量测试,igus能够准确预测运动塑料的使用寿命。这些测试结果被整合到在线工具中,还可在移动端应用程序中使用。在汉诺威工业博览会上,igus又领先一步,在17号大厅展示智能塑料:以智能塑料解决方案来提升未来工厂的可靠性。 监测运转状况的智能塑料 联网的智能塑料扩展了可预测维护的可能性,增加了客户设备的利用率。智能的drylin直线导向装置以及智能拖链和智能电缆持续监控自身状况,可提前发出故障警告。isense系列由不同传感器和监控模块组成。与igus通信模块(ICOM)联网后,就可以直接集成到客户的基础设施中。 自动维护节省时间和成本 isense可监控拖链、电缆或直线导向装置的使用寿命。通过使用系统参数和在测试实验室中获得的数千个测试数据进行持续的距离测量和计算,我们能够可靠地预测产品是否在实际应用中平稳运转。如果超出测量值,智能产品会提前指示剩余使用期限,以便及时维护和更换。isense还可连接至igus数据中心,进而实现更多数字应用方式:自定义使用寿命计算和优化业务流程。这包括维护调试或备件订购。通过这种方式,电子智能进一步降低了维护成本并增加了设备的利用率。在汉诺威工业博览会后,我们将可以为客户提供测试的产品。 通过视频了解智能塑料如何实现可预测维护:www.igus.eu/smartplastics |