CE

A certificação CE deixa claro que o fabricante de um produto, como cabos chainflex®, está em conformidade com as diretivas aplicáveis da UE. A certificação CE não é um selo de aprovação ou marca de qualidade e foi criada para comércio no Espaço Econômico Europeu.
  • A certificação CE agora é baseada em mais de 25 diretivas da UE em 2020.
  • A certificação CE é um tipo de compromisso voluntário.
  • A marca CE em uma máquina e a assinatura correspondente confirmam que esta máquina foi planejada, projetada e construída de acordo com os padrões aplicáveis.
  • A certificação CE faz parte de outros regulamentos. Isso inclui, por exemplo, a Diretiva de Máquinas, a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC), a Diretiva de Baixa Tensão (muitas vezes referida como LVD), restrições de substâncias RoHS e equipamentos de proteção, etc.
CE

A certificação CE é baseada em uma avaliação de risco complexa.

Avaliação de risco - o procedimento iterativo consiste em:

  • Verifique o uso pretendido dos cabos elétricos chainflex® e esteiras porta cabos e-chain®, por exemplo
  • Análise do uso indevido concebível e previsível
  • Determinação de padrões relevantes e válidos para a produção de cabos elétricos e esteiras porta cabos
  • Determinação de requisitos e condições específicos para o uso de cabos elétricos chainflex®
  • Pesquisa do organismo "notificado responsável", por exemplo, o organismo de acreditação DAkkS (instituto para a vigilância de todos os organismos de certificação, teste e inspeção)
  • Testes (de laboratório) dos cabos elétricos chainflex® e esteiras porta cabos
  • Avaliação de dados
  • Criação da documentação técnica e tradução para os idiomas de destino
  • Criação do certificado/provisão para download
  • Afixação da marca CE

visita

Gostaria de receber uma visita dos nossos especialistas técnicos?

Solicite uma visita virtual ou presencial agora mesmo apresentaremos nossos últimos lançamentos de produtos, casos de sucessos e referências de aplicações cabíveis a sua empresa!
Solicite agora mesmo!

Artigo técnico

Quando se trata de crescimento, a engenharia mecânica alemã não só tem lutado desde as barreiras comerciais e parcialmente homogeneizou os mercados mundiais. Nos últimos anos, os especialistas do setor falaram, portanto, principalmente de uma tendência de lado e menos crescimento. Em 2018, a engenharia mecânica e a construção de equipamentos conseguiram sair do período lateral incomumente longo e começaram novamente a crescer. Os preços das máquinas chegavam muitas vezes aos seis dígitos, enquanto os custos de manuais de operação e outros documentos e da marcação CE são frequentemente menores, em comparação. No entanto, qualquer irregularidade neste ponto pode ter consequências desastrosas e dispendiosas.

Este white paper analisa a posição da certficação CE no comércio no Espaço Econômico Europeu, mas também aborda as exportações globais. Mostra como a certificação CE pode ser um fator decisivo na garantia da segurança de pessoas e máquinas, em uma era de globalização crescente, e reduzir os custos, se forem seguidos processos claros.
CE

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h