Bancada de trabalho interativa

Banco multitoque com combinação de canetas para grupos profissionais criativos

Este projeto inovador é o trabalho final de Chamila Perera, graduado em desenho industrial pela Universidade de Ciências Aplicadas de Munique. O banco touch com combinação de canetas é destinado a grupos profissionais criativos, como designers, arquitetos e designers gráficos que realizam trabalhos visuais e estão envolvidos todos os dias com esboços, brainstorming, apresentações e rascunhos. Para otimizar os processos em um escritório criativo, a bancada deve servir como uma superfície de trabalho que combina uma bancada convencional e o desktop virtual.
 
A ideia era projetar uma mesa interativa para designers que desejam trabalhar com o mínimo de papel possível, manter o número de dispositivos periféricos ao mínimo e evitar um emaranhado incômodo de cabos. O objetivo é demonstrar o que será possível em um futuro próximo. Um conceito para uma "bancada interativa" que não apenas movimenta as imagens, mas explora toda a sua funcionalidade com a gama de suas possibilidades. A bancada foi projetada para ser um dispositivo inteligente divertido de usar e que funciona bem no dia-a-dia de um escritório criativo e unifica em um único dispositivo muitos dos dispositivos periféricos que agora são supérfluos. O objetivo é simplificar o procedimento operacional e, por último, mas não menos importante, auxiliar na redução da quantidade de papel utilizada. Foi criado um modelo 1:1 feito de madeira e aço. O protótipo foi batizado de Y-Desk.
O Y-Desk incorpora uma superfície vertical e uma horizontal. As duas superfícies são sensíveis ao toque de várias maneiras e atuam como uma interface entre as superfícies de trabalho digitais e analógicas. Se desejar, o usuário pode silenciar a mesa e usar a bancada como uma peça normal de mobília. A bancada oferece ao seu grupo de usuários as funções de que precisam todos os dias, como digitalização, desenho e, por último, mas não menos importante, ferramentas de comunicação, como recursos de áudio/videoconferência reunidos em um único dispositivo. Ao mesmo tempo, a bancada oferece opções que permitem a personalização e o uso privado. Vários usuários podem trabalhar ativamente em um dispositivo, completando seu trabalho juntos ou independentemente. Principalmente, os processos do dia-a-dia são simplificados por curtas distâncias, mas a bancada está disponível para fornecer inspiração ao usuário como parte do processo criativo.
 
Duas guias lineares drylin® NK-01-27 proporcionam facilidade de movimento

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h