Covid-19: Medidas preventivas na sede de Colônia

Com algumas exceções, todos os plásticos para movimentação da igus são fabricados na sede em Colônia. Atualmente, a produção aqui está funcionando em plena capacidade e, até agora, tivemos muito poucas falhas ​na cadeia de fornecimento, já que implementamos a estratégia de dois fornecedores há anos, sem exceções.
Implementamos mais de 250 medidas preventivas no local de produção de Colônia desde fevereiro de 2020, tanto as prescritas pelas autoridades quanto as que vão além delas. Oferecemos, por exemplo, testes rápidos gratuitos aos nossos visitantes e instalamos um drive-in para clientes que coletam em nossas instalações e um centro de vacinação para nossos funcionários.

Funcionários e visitantes da igus usaram máscaras na feira Motek em 2021

Medidas de higiene mais rigorosas em feiras presenciais


Devido ao aumento da situação do Coronavírus em novembro de 2021, aumentamos nossas medidas de higiene para feiras de comércio presenciais:

  • Para todos os funcionários em nossos estandes de feiras (pessoal do estande da igus e prestadores de serviços externos), o regulamento 3G Plus se aplica.
  • Todos os funcionários em nosso estande de feiras usam máscaras faciais médicas. Também recomendamos isso a todos que visitam nosso estande de feiras.
  • Além disso, apenas funcionários vitais para a feira estarão presentes no estande.
  • Amostras e itens usados com frequência são desinfetados em intervalos curtos.
  • As bebidas só serão servidas em garrafas, os alimentos não estarão disponíveis para autoatendimento.

Todas as partes interessadas que não puderem comparecer a uma feira presencial têm a oportunidade de pedir aos especialistas da igus que apresentem todas as novidades em nosso estande virtual.

Agende uma visita aqui

Teste rápido de Covid

Regulamentação 3G para todos os novos visitantes


Sejam clientes, candidatos a emprego, fornecedores ou técnicos que vêm realizar o trabalho necessário ou instalar novos equipamentos, todos os novos visitantes que entram em nossos salões devem cumprir o regulamento 3G, ou seja, devem ser vacinados, recuperados ou capazes de apresentar um resultado negativo do teste corona. Qualquer pessoa que precise ser testada pode fazê-lo gratuitamente em nosso próprio centro de testes rápidos nas instalações da igus. O resultado estará disponível após dez minutos. 

Centro de vacinação igus em Colônia

Vacinas para funcionários da igus


Em 11 de junho de 2021, o centro de vacinação começou a trabalhar após semanas de preparação intensiva. Sob a gestão geral de RH, muita ajuda de manutenção, gerenciamento de instalações, TI, construção de feiras e comunicação criaram um centro de vacinação. Eles usaram um prédio que foi comprado no ano passado e não era usado há muito tempo, com um resultado impressionante. Uma médica e um médico foram designados especialmente. Eles puderam começar com os primeiros funcionários da produção da igus, pois só podem trabalhar no local sem qualquer possibilidade de reverter para o home office. Basicamente, todos os funcionários da igus podem se inscrever para uma vacinação. As consultas serão alocadas nas próximas semanas, dependendo da disponibilidade da vacina.

Controle automático de temperatura e máscara

Controle automático de temperatura e máscara


Instalamos um sistema nas duas entradas principais que mede automaticamente a temperatura corporal e o ajuste correto da máscara protetora de todas as pessoas que entram. Uma luz mostra imediatamente o resultado em verde ou vermelho. Além disso, os funcionários estão disponíveis para obter mais instruções, caso acenda em vermelho devido ao aumento da temperatura, falta ou máscara ajustada incorretamente.
 

É assim que o dispensador automático de máscaras funciona

O dispensador automático autodesenhado distribui máscaras sem contato


Em fevereiro de 2021, o primeiro dispensador automático de máscaras para funcionários e clientes foi adicionado na entrada principal da sede da empresa em Colônia. Colegas da equipe de automação de baixo custo e dos desenvolvimentos comerciais justos uniram forças e construíram um dispensador que distribui máscaras médicas sem contato (simplesmente segurar um chip de funcionário). Obviamente, ele consiste inteiramente de componentes da igus: um robô drylin delta, uma unidade de controle de robô igus, um sistema de controle de motor drylin E D1, eixos lineares drylin acionados por motor e cabos chainflex. Um bom exemplo de possíveis aplicações no campo da automação e do espírito prático inovador de nossos colegas.

Filtro de ar da sala UV na cantina e no centro de testes rápidos

Adicionalmente protegido com filtros de ar UVC


Instalamos filtros de ar na nossa cantina principal, no centro de testes rápidos e em partes da fábrica. Os tubos, que foram fixados à altura do teto, absorvem o ar e libertam-no de possíveis vírus (corona) e bactérias através da radiação UVC.

Coleção sem contato em Colônia

Drive-in para coleta sem contato

Novo serviço "motion plastics to go" 
 
Encomende produtos e colete-os imediatamente na igus: os nossos clientes podem utilizar esta nova opção de entrega, a partir de agora, para obter os componentes de plástico necessários ainda mais rapidamente.
 
Na sede da igus em Porz-Lind, Colônia, os auto-coletores podem parar em um ponto específico em frente ao prédio principal após receber uma confirmação de coleta pelo correio. Lá, eles fazem o check-in por um intercomunicador e um funcionário da igus carrega os motions plastics encomendados diretamente no porta-malas do carro. O serviço é totalmente livre de contato e cumpre as regras de distanciamento e higiene.  

Medidas de proteção - Novembro de 2020

Medidas adicionais a partir de novembro de 2020

Devido ao rápido crescimento do número de infecções, estamos intensificando novamente as nossas medidas de proteção:
  • Reabertura de cantinas adicionais nas instalações da empresa para reduzir a densidade de pessoas durante as refeições.  
  • Divisória adicional dos assentos com placas de acrílico.
  • A seção de recepção de mercadoria foi deslocada para a parte externa, para que os fornecedores já não entrarem no edifício.
  • As entrevistas aos candidatos e os dias de casa aberta acontecem agora apenas virtualmente. São possíveis pessoalmente, se for fornecida a prova de um resultado negativo do teste do covid-19.

Testes Covid-19 para pessoas que voltam de férias

Testes Covid-19 grátis para todos os que retornam de férias na igus

Desde o dia 13 de julho, oferecemos a todos os colaboradores que retornam das férias e retomam fisicamente o trabalho no local, a oportunidade de fazerem o teste do coronavírus gratuitamente.O teste é realizado em cooperação com o renomado laboratório Quade em Colônia. Os testes são realizados uma vez por semana nas instalações da igus e durante toda a semana no laboratório de Colónia.

Serviço de campo com regulamentos rígidos de higiene

Requisitos de higiene para nosso serviço de campo


Desde 11/05/2020, o nosso serviço de campo foi novamente autorizado a visitar os clientes em restritas condições de higiene.
 
As visitas ao cliente só ocorrerão se um convite por escrito for emitido.
 
Durante a visita, os vendedores mantêm sempre a distância mínima exigida, lavam e desinfectam bem as mãos antes da consulta e usam máscara.
 
Todos os representantes comerciais foram equipados com desinfetante e máscaras faciais.

Face shields- escudos faciais de Colônia

Doação: 100.000 tiras de cabeça para protetores faciais

Graças à moldagem por injeção, grandes quantidades podem ser produzidas rapidamente e, assim, acelerar a ajuda para médicos e enfermeiras

Fabricamos componentes para os face shields, chamados de "escudos faciais", por moldagem por injecção a partir de material iglidur A200 reciclado.
 
O Dr. Thilo Schultes dirige nossa oficina de ferramentas e diz: "Com uma ferramenta correspondente, mais de 10.000 escudos faciais podem ser produzidos e entregues por semana na fábrica de Colônia. Isso nos permite produzir em massa as tiras com rapidez e custos significativamente reduzidos".
 
Fizemos a ferramenta correspondente às nossas próprias custas. As primeiras 100.000 tiras de cabeça estão disponíveis gratuitamente, depois estão disponíveis a custo do fabricante. Se obtivermos receitas líquidas, iremos doá-las.
 

 

Desinfecção de mãos

Desinfecção de mãos


Os dispensadores de desinfetantes para as mãos estão instalados em todas as entradas, instalações sanitárias, nas cantinas e em muitos outros locais da empresa.
 
Além disso, os intervalos de limpeza para todas as superfícies nevrálgicas, como maçanetas de portas e janelas, corrimãos, superfícies de mesa, instalações sanitárias, etc., foram aumentados enormemente.
 
Na entrada principal, pequenos frascos de desinfetante para as mãos podem ser levados "para o bolso".
 

Medição de temperatura e máscaras faciais na entrada

Medição de temperatura e máscaras faciais


Desde março de 2020, a temperatura de todos os funcionários é medida todos os dias nas entradas. Além disso, as pessoas recebem máscaras de nariz bucal. É altamente recomendável que todos os usem para evitar a propagação de vírus o máximo possível.

Sempre que possível, todas as portas do edifício estão abertas para evitar o contato com as maçanetas das portas.

Os relógios de ponto eletrônicos também foram ajustados para que funcionem sem contato.

Para limitar o número de pessoas que entram no prédio da empresa, não estamos atendendo a nenhum cliente, candidato ou outras pessoas externas até novo aviso.

Informação do funcionário

Informação do funcionário


Existem cartazes com regras de higiene em todo o site da empresa. Isso inclui lavagem e desinfecção regular das mãos, rótulos para espirros e tosse, sem iniciativa das mãos, mas também coisas como alimentação saudável, muito exercício ao ar livre, roupas quentes, etc.
 
Além disso, há informações sobre como reconhecer os sintomas da Covid-19 e como agir de acordo.
Essas informações também foram enviadas por e-mail e há um blog separado no portal do funcionário.
 
Além disso, todas as portas que não podem ser abertas são marcadas com um sinal indicando como abri-las facilmente com o cotovelo.
 

Regras de distância

Regras de distância


A fim de lembrar visualmente as pessoas da regra de distância aplicável de 2 metros, marcações de piso apropriadas são aplicadas em todas as áreas onde é possível aumentar o tráfego de passageiros.
 
Essas áreas incluem, por exemplo, as cantinas, caminhos para os vestiários, a recepção ou as áreas em frente aos relógios de ponto

Vista da fábrica

Densidade de pessoal na produção


 
Para evitar ao máximo a transmissão de vírus, a densidade da equipe foi drasticamente reduzida. Na produção, um sistema de 3 turnos foi ativado para equalizar a densidade de pessoal.
 
Além disso, deve-se ter o cuidado de garantir que o trabalho seja executado o mais distante possível, pelo menos 2 metros.
  
As reuniões absolutamente necessárias são realizadas com o mínimo de pessoas e de acordo com as distâncias prescritas ou, se possível, de forma digital.

Funcionários da igus em home-office

Densidade de pessoal em vendas e administração


Todos os funcionários, que não necessariamente precisam estar no local, trabalham em suas casas desde 13/03/2020. Os poucos funcionários que trabalham no local, portanto, têm uma grande distância entre eles.
 
Todos os funcionários de home-office têm acesso remoto completo e telefones redirecionados para acessibilidade total.
 
Com ferramentas como o Microsoft Teams, os clientes podem continuar a receber consultoria em visitas virtuais. ​
 
As reuniões internas também são exclusivamente digitais.

Cantinas

Cantinas


Mesmo na situação atual, queremos oferecer aos nossos funcionários o melhor serviço de refeições possível. A fim de oferecer segurança máxima, 5 cantinas novas foram construídas em uma semana.
 
Não há mais balcões de autoatendimento e estações de bebidas. Os turnos sobrepostos do pessoal da cantina foram suspensos.
 
Além disso, dispensamos totalmente o dinheiro vivo e agora oferecemos todas as refeições gratuitas, além do café da manhã e almoço, que antes já eram gratuitos.

Fábrica igus

O que mais fazemos pelas pessoas da igus?


Os colaboradores que, devido à situação atual, tenham tido que cancelar as férias já marcadas, podem prolongar as suas férias até o final do ano de 2021.
 
O horário de trabalho foi projetado para ser o mais flexível possível para permitir o cuidado das crianças.

Como está a situação na igus?


O CEO Frank Blase descreveu a situação em 31/03/2020 neste vídeo.