Produtos igus e PFAS

Como fabricante de polímeros de alto desempenho, usamos uma ampla variedade de materiais. Alguns materiais, por exemplo, contêm politetrafluoretileno (PTFE), que está associado a fluoropolímeros e depois novamente a substâncias alquil perfluoradas e polifluoradas (PFAS). Como a UE pode proibir os PFAS no futuro, você pode encontrar algumas informações e detalhes sobre essas substâncias e nossos produtos abaixo.

Os pontos mais importantes em resumo

 
  • Muitos de nossos materiais não contêm PTFE.

  • Segundo a OCDE, os materiais com PTFE são "produtos pouco preocupantes" (não tóxicos e não bioacumuláveis). Nestes, não foram detectados vestígios de mais de 100 dos compostos PFAS mais críticos.

  • Se o PTFE não for banido, nossos materiais geralmente não são afetados.
Os produtos da igus são seguros para PFAS

Informações básicas: o que são PFAS?


Substâncias per e polifluoroalquil (PFAS) são produtos químicos industriais usados em vários processos industriais e produtos de consumo devido às suas especificações técnicas especiais. Eles podem ser gasosos, líquidos ou sólidos e consistem principalmente de átomos de carbono e flúor. Além disso, as estruturas das moléculas de PFAS podem ser completamente diferentes, o que significa que podem ter muitas especificações diferentes. 

Como um grupo de substâncias, os PFAS incluem muitos compostos diferentes: de acordo com o banco de dados da OCDE, mais de 4.700, de acordo com a EPA, mais de 9.000 e de acordo com a Comissão da UE, mais de 10.000. A partir disso, você pode ver que não é um valor único nem constante. O valor declarado é geralmente baseado em estimativas. O diagrama a seguir fornece uma visão geral da classificação do PFAS, em primeiro lugar em não-polímeros e polímeros:
Classificação de PFAS

Não-polímeros

No subgrupo dos não polímeros, os compostos ácido perfluorooctanóico (PFOA) e ácido perfluorooctanossulfônico (PFOS) têm sido os mais estudados. Como muitos PFAS, esses dois compostos são persistentes e agora podem ser encontrados no meio ambiente, na cadeia alimentar e nas pessoas. O PFOA e o PFOS têm um impacto negativo comprovado na saúde. Juntamente com PFHxs e PFNA, eles respondem por 90% da contaminação atual com PFAS.

Polímeros

No subgrupo de polímeros, é feita uma distinção entre fluoropolímeros e polímeros com cadeias laterais fluoradas:
  • Os fluoropolímeros consistem em uma cadeia de carbono com átomos de flúor diretamente ligados. Isso os torna tão fortes que não podem se decompor em substâncias tóxicas. Segundo a OCDE, os fluoropolímeros são "produtos pouco preocupantes", não tóxicos e não bioacumulativos, ou seja, não podem se acumular nos organismos. O único perigo é o possível uso de aditivos tóxicos durante a produção na forma de emulsificantes. Os fluoropolímeros são usados, por exemplo, em revestimentos, vedações e isolamento de cabos. O PTFE, entre outras coisas, pertence aos fluoropolímeros.

  • Polímeros com cadeias laterais fluoradas: os polímeros com cadeias laterais fluoradas também consistem em uma cadeia de carbono, mas com cadeias de carbono laterais às quais os átomos de flúor estão ligados primeiro. Como resultado, esses polímeros são menos fortes e existe o risco de perder as cadeias laterais. Eles são usados, por exemplo, como agentes de impregnação.

Situação legal atual em relação ao PFAS (em 20 de abril de 2023)


UE: O uso de PFOS foi amplamente banido desde 2006 e o de PFOA desde julho de 2020 - nossa certificação pode ser encontrada aqui. Cinco países europeus (Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega) apresentaram uma proposta de restrição geral de PFAS, que foi publicada pela ECHA (Agência Europeia de Produtos Químicos) em 7 de fevereiro de 2023. Esta proposta é um primeiro passo em um longo processo regulatório e será examinada por todas as partes interessadas. A primeira fase de consulta por todas as partes interessadas decorre de 22 de março de 2023 a 22 de setembro de 2023. O regulamento PFAS proposto provavelmente entraria em vigor nos países membros da UE em 2026, no mínimo. Períodos de transição de até 13 anos são possíveis a partir do momento em que entram em vigor.EUA: A EPA emitiu um regulamento final adicionando cinco substâncias PFAS à lista de mais de 170 substâncias PFAS que são reportáveis no Toxics Release Inventory ("TRI"), um banco de dados central para relatórios públicos de produtos químicos. Os fluoropolímeros não estão incluídos na lista TRI. Os fluoropolímeros não estão incluídos na lista TRI.

O que significa uma possível proibição de PFAS para os produtos da igus?


Independentemente de uma possível proibição de PFAS, já temos muitos materiais em nosso portfólio que não contêm PTFE de acordo com a formulação (Lista como arquivo PDF para download):
  • iglidur A160, A200, A230, A290, A500, B160, B180, C, F, GLW, IC-04, J2, J3, J3B, M250, N94, R, T220, W160, X6
  • igumid G, GLW, NB, TE
  • Solamid G

No que diz respeito aos materiais com PTFE, nosso departamento de desenvolvimento vem trabalhando em substitutos há algum tempo. Esses materiais não contêm necessariamente compostos PFAS críticos. Para garantir isso, alguns materiais já foram testados para mais de 100 dos compostos PFAS mais importantes. O conteúdo do seguinte está abaixo do limite de determinação (a partir de 2 de março de 2023):
 
  • iglidur G, J, M250, P, P210, W300, X

Os seguintes materiais ainda estão sendo testados em relação às conexões PFAS mais críticas:
 
  • iglidur A500, GLW, H1, J200
  • igumid CG, ESD, G, GLW, NB

Nota: A presença de traços ubíquos de substâncias indesejáveis nunca pode ser descartada. Como a igus não tem influência sobre o uso de produtos com os materiais acima, não assumimos qualquer garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, em conexão com o uso desta informação.

Mais informações sobre nossos produtos e PFAS