Substâncias per e polifluoroalquil (PFAS) são produtos químicos industriais usados em vários processos industriais e produtos de consumo devido às suas especificações técnicas especiais. Eles consistem essencialmente em átomos de carbono (C) e flúor (F). Além disso, as moléculas de PFAS podem ter estruturas completamente diferentes, o que significa que podem ter muitas especificações diferentes. O Diagrama 1 apresenta uma visão geral da classificação dos PFAS, inicialmente em polímeros e não polímeros.
Os PFAS podem ser gasosos, líquidos ou sólidos. De acordo com a base de dados da OCDE, o grupo de substâncias inclui mais de 4.700 compostos diferentes, segundo a EPA (Agência de Proteção Ambiental) mais de 9.000 e segundo a Comissão Europeia ainda mais de 10.000 compostos. A partir disso, você pode ver que não é um valor único nem constante. O valor declarado é geralmente baseado em estimativas.
No subgrupo das substâncias perfluoroalquílicas (não polímeros), os compostos ácido perfluorooctanóico (PFOA) e ácido perfluorooctano sulfônico (PFOS) foram os mais estudados. Como muitos PFAS, esses dois compostos são persistentes e agora podem ser encontrados no meio ambiente, na cadeia alimentar e nas pessoas. O PFOA e o PFOS têm um impacto negativo comprovado na saúde. Juntamente com PFHxs e PFNA, eles respondem por 90% da contaminação atual com PFAS.
No subgrupo de polímeros, é feita uma distinção entre fluoropolímeros/fluoroplásticos e polímeros com esteiras laterais fluoradas. Os fluoropolímeros consistem em uma esteira de carbono com átomos de flúor diretamente ligados. Isso os torna tão fortes que não podem se decompor em substâncias tóxicas. Os fluoropolímeros são considerados não tóxicos e não bioacumulativos, ou seja, não podem se acumular nos organismos. O único perigo é o possível uso de aditivos tóxicos durante a produção na forma de emulsificantes. Os fluoropolímeros são usados, por exemplo, em revestimentos, vedações e isolamento de cabos. PTFE é um fluoropolímero.
Os polímeros com cadeias laterais fluoradas também consistem em uma cadeia de carbono, mas com cadeias de carbono laterais às quais os átomos F estão primeiro ligados. Como resultado, esses polímeros são menos fortes e existe o risco de perder as cadeias laterais. Eles são usados, por exemplo, como agentes de impregnação.
O uso de PFOS foi amplamente proibido desde 2006 e o de PFOA desde julho de 2020. Nossa certificação pode ser encontrada aqui. Cinco países europeus (Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega) apresentaram uma proposta de restrição geral de PFAS, que foi publicada pela ECHA (Agência Europeia de Produtos Químicos) em 7 de fevereiro de 2023. Esta proposta é um primeiro passo em um longo processo regulatório e será examinada por todas as partes interessadas.
A primeira fase de consulta a todas as partes interessadas decorre de 22 de março a 22 de setembro de 2023. O regulamento PFAS proposto provavelmente entraria em vigor nos países membros da UE em 2026, no mínimo. Períodos de transição de até 13 anos são possíveis a partir do momento em que elas entrarem em vigor.
EUA: A EPA emitiu uma regulamentação final que acrescenta cinco substâncias PFAS à lista de mais de 170 substâncias PFAS que podem ser relatadas no Inventário de Liberação de Tóxicos ("TRI"), um banco de dados central para relatórios públicos de produtos químicos. Os fluoropolímeros não estão incluídos na lista TRI.