Alterar idioma :
Como fabricante de componentes industriais feitos de polímeros de alto desempenho, usamos uma grande variedade de materiais. O PTFE garante uma operação a seco de baixo atrito e torna supérfluo o uso de lubrificantes. Graças ao PFAS superior, alguns de nossos plásticos se tornam robustos, mais resistentes ao desgaste e a intempéries, produtos químicos e temperaturas extremas. No entanto, o PTFE e o PFAS são considerados produtos "químicos eternos", pois ambos são difíceis de se decompor no ambiente e têm uma longa vida útil. Substâncias desse tipo podem ser potencialmente prejudiciais ao meio ambiente, aos seres humanos e aos animais, e é por isso que a UE está atualmente buscando regulamentar ou banir os PFAS.
No entanto, nosso departamento de desenvolvimento vem trabalhando em alternativas ao PTFE há algum tempo. Graças a novas formulações, testes extensivos e processos de produção adaptados, nossa linha de produtos agora inclui uma ampla gama de materiais e produtos que não contêm PTFE, como o material iglidur JPF, que foi nomeado Produto do Ano 2025 pela revista Plastic. Continuamos nossa pesquisa para encontrar substitutos adequados para os materiais que contêm PTFE. A seguir, apresentamos nossas soluções e fornecemos mais detalhes e informações básicas sobre esses materiais e nossos produtos.

Os seguintes materiais da igus não contêm PTFE e, portanto, não são afetados pelas futuras regulamentações de PFAS. Eles também foram testados quanto às 96 substâncias PFAS consideradas críticas para o meio ambiente e a saúde de acordo com o método de teste SQP M1227 (LC-MS/MS e GC-MS) e não contêm nenhuma substância > 0,1 por cento em massa. Excluídas estão as substâncias do grupo de fluoropolímeros, que não são testadas.Você pode encontrar uma visão geral completa de nossos materiais aqui.
Nosso material sem PTFE iglidur JPF foi homenageado pela Kunststoff Magazin como Produto do Ano 2025 na categoria Materiais.
Nota: A presença de traços ubíquos de substâncias indesejáveis nunca pode ser descartada. Como a igus não tem controle sobre o uso dos materiais e produtos acima, não assumimos nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, em relação ao uso dessas informações.

Temos um nível muito alto de integração vertical. Para isso, operamos nosso próprio departamento de desenvolvimento de materiais, um departamento interno de compostos, um centro técnico para testes de engenharia de processos e um amplo laboratório de testes de materiais e produtos. Com base nisso, desenvolvemos possíveis alternativas ao PTFE e ao PFAS que não são mais caras e não contêm nenhum ingrediente problemático que possa levar a uma proibição no futuro. Testamos essas alternativas em nosso laboratório de testes em condições reais para as composições de materiais alteradas e seus possíveis efeitos na especificação dos materiais.
Os resultados falam por si. Em comparação com os materiais originais contendo PTFE, os materiais com PTFE substituído apresentam um desempenho significativamente melhor em termos de atrito e comportamento de desgaste. As taxas de desgaste, que já eram boas, são reduzidas pelo novo desenvolvimento da substituição do PTFE em uma média de aproximadamente 60%. Graças ao design inteligente das formulações, as outras propriedades do material permanecem praticamente as mesmas em termos de estabilidade de temperatura, resistência mecânica e comportamento de contração. Graças a novas formulações, testes extensivos e processos de produção adaptados, agora podemos oferecer a você uma ampla variedade de materiais e produtos testados sem PTFE e PFAS.
Até que ponto a igus está avançando no tópico de PFAS e PTFE?
Magnus Orth: "Continuamos a desenvolver alternativas sem PTFE para nossos materiais mais bem-sucedidos que contêm PTFE a toda velocidade. O foco principal aqui é expandir nossos cinco principais materiais de bucha deslizantes para incluir variantes sem o aditivo de flúor. O objetivo é desenvolver variantes sem PTFE com especificações iguais ou melhores do que as originais que contêm PTFE. Em 2024, já apresentamos os materiais iglidur JPF e iglidur WPF. Essas são versões sem PTFE do altamente versátil e comprovado iglidur J, bem como do iglidur W300, que é otimizado principalmente para cargas e requisitos de desgaste um pouco maiores. Também desenvolvemos uma receita para um iglidur F sem PTFE. Agora, bem a tempo para a Hannover Messe 2025, podemos anunciar um grande avanço. Fizemos versões sem PTFE do material iglidur de maior sucesso - iglidur G - e agora também podemos oferecer o padrão de alta temperatura iglidur X sem PTFE. Com o iglidur HPF, também oferecemos uma versão especialmente para uso em meios líquidos."
Qual foi o maior desafio durante o desenvolvimento?
Magnus Orth: "Para os materiais iglidur amplamente utilizados, em particular, é muito difícil garantir que os produtos ofereçam o mesmo desempenho na prática que as versões contendo PTFE. Como eles são usados em uma variedade extremamente ampla de aplicações com perfis de requisitos muito diferentes e o projeto de buchas e mancais - para ser realmente preciso - baseia-se em muita experiência e empirismo e é difícil de simular teoricamente devido aos muitos fatores de influência, o esforço de teste é considerável. Nosso laboratório de desgaste bem equipado e nossa experiência nos ajudam a fazer isso. O PTFE realmente se destaca quando se trata de rolamentos resistentes a produtos químicos e à temperatura. Não é fácil encontrar materiais com especificações semelhantes. No entanto, tivemos sucesso."
Quais aplicações ou usuários se beneficiam especialmente dos novos materiais de mancais lisos sem PTFE?
Magnus Orth: "A gama é ampla. Atualmente, muitos fabricantes estão procurando produtos que não contenham PTFE ou mesmo PFAS. Além desses aspectos, a resistência a agentes de limpeza corrosivos e a altas temperaturas também são importantes no processamento de alimentos. No setor automotivo, a pressão sobre os preços é particularmente alta, ao passo que muitos outros fatores desempenham um papel importante nos produtos de consumo, como eletrodomésticos e similares. Com quase 30 materiais de buchas e mancais lisos sem PTFE e mais de 40 materiais nos quais já podemos excluir os 100 PFAS considerados críticos, oferecemos uma ampla gama de soluções."
O que são exatamente os PFAS e por que eles são tão populares na indústria e no setor de consumo? Por que há uma proibição iminente em toda a UE e o que as empresas podem fazer agora?
O white paper lança luz sobre essas questões e mostra como a igus, como processadora de plásticos, pode combater a restrição planejada em um estágio inicial e oferecer a seus clientes alternativas e produtos testados para PFAS.

Substâncias per e polifluoroalquil (PFAS) são produtos químicos industriais usados em vários processos industriais e produtos de consumo devido às suas especificações técnicas especiais. Eles podem ser gasosos, líquidos ou sólidos e consistem principalmente de átomos de carbono e flúor. Além disso, as moléculas de PFAS podem ter estruturas completamente diferentes, o que significa que podem ter muitas especificações diferentes.
Como um grupo de substâncias, os PFAS incluem muitos compostos diferentes: de acordo com o banco de dados da OCDE, mais de 4.700, de acordo com a EPA, mais de 9.000 e de acordo com a Comissão da UE, mais de 10.000. Isso mostra que não se trata de um valor claro nem constante, pois se baseia principalmente em estimativas. Com os PFAS, é feita uma distinção entre os não polímeros e os polímeros, que, por sua vez, são subdivididos em outros grupos de substâncias:

UE: O uso de PFOS foi amplamente banido desde 2006 e o de PFOA desde julho de 2020 - você pode encontrar nossa confirmação aqui. A ECHA pretende fazer uma consulta sobre um projeto de declaração sobre PFAS na primavera de 2026 (ECHA/NR/25/28). A Agência Europeia de Produtos Químicos planeja consultar a minuta da declaração de seu Comitê de Análise Socioeconômica (SEAC) sobre a proposta de restrição de substâncias per e polifluoroalquílicas (PFAS) em toda a UE após a reunião do Comitê em março de 2026. A minuta do parecer do SEAC sobre a proposta de restrição de PFAS incluirá uma avaliação dos aspectos socioeconômicos, inclusive a disponibilidade de substâncias e tecnologias alternativas. O SEAC pretende adotar a minuta da declaração em sua reunião, que está provisoriamente agendada para a primeira quinzena de março de 2026. A consulta terá início logo após essa reunião e permanecerá aberta por 60 dias, durante os quais as partes interessadas poderão fornecer feedback. Mais informações sobre os PFAS podem ser encontradas aqui na ECHA.
EUA: A EPA emitiu uma regra final acrescentando cinco substâncias PFAS à lista de mais de 170 substâncias PFAS. Eles devem ser relatados como parte do Inventário de Liberação de Tóxicos (TRI), um banco de dados central para o relatório público de produtos químicos. Os fluoropolímeros não estão incluídos na lista TRI. Você também pode obter mais informações sobre os PFAS diretamente da EPA aqui.
*Os produtos foram testados quanto às 96 substâncias PFAS consideradas críticas para o meio ambiente e a saúde de acordo com o método de teste SQP M1227 (LC-MS/MS e GC-MS) e não contêm nenhuma substância >0,1 por cento em massa. Excluídas estão as substâncias do grupo de fluoropolímeros, que não são testadas.