Alterar idioma :

Deseja melhorar as propriedades de deslizamento dos seus componentes? Ou tem componentes que precisam de ser protegidos contra o desgaste? Isso é possível com o nosso revestimento. Os nossos pós de revestimento são compostos por polímeros de alto desempenho e são otimizados do ponto de vista tribológico. Isso significa que reduzem o coeficiente de atrito e garantem um baixo desgaste.
O revestimento iglidur pode ser aplicado em superfícies eletricamente condutoras. Isso é feito com a ajuda de um processo de revestimento em pó eletrostático. O pó de revestimento é distribuído uniformemente sobre a superfície a ser revestida e forma uma camada homogênea.
A espessura do revestimento pode ser personalizada. No entanto, deve-se observar que a condutividade da superfície do componente e, portanto, a adesão do pó diminuem à medida que a espessura da camada aumenta. A espessura da camada é geralmente entre 60 e 120μm até 500μm.
Os revestimentos são baseados em polímeros termoplásticos, que são misturados com vários preenchimentos e lubrificantes sólidos e processados em pó. Os componentes revestidos não precisam mais ser lubrificados e têm um coeficiente de atrito melhorado.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h