Alterar idioma :
Descubra todos os nossos relatórios de teste sobre os testes de durabilidade de nossos cabos de dados aqui.

Usando o CF240.PUR na prática
Várias exigências são impostas às máquinas-ferramentas. Entre outras coisas, a durabilidade necessária deve ser atendida. Além disso, a eficiência econômica de cada máquina individual deve ser garantida. A vida útil dos componentes usados é crucial nesse caso. Os novos painéis de controle das máquinas-ferramentas são mais potentes do que antes, mais finos e, muitas vezes, podem ser movidos livremente. Como se trata de ambientes industriais adversos, é importante ter um cabo de alimentação robusto. Isso geralmente requer um cabo de dados com blindagem de alta qualidade.

Uso do CF298 na prática
Confiabilidade e segurança são aspectos fundamentais quando se trata de trens e ferrovias. Requisitos de segurança rigorosos e condições ambientais adversas se aplicam à tecnologia ferroviária. Um exemplo disso são as bordas de segurança das portas nos trens. Nesse caso, o espaço de instalação muito apertado é um desafio para o cabo, já que ele está sujeito a grandes esforços.

Uso do CF211 na prática
Tampas de coroa, escovas de dente, carcaças de computador, cestos de roupa suja - todos esses produtos são fabricados usando o processo de moldagem por injeção. As máquinas de moldagem por injeção são usadas quando os produtos precisam ser produzidos em grandes quantidades. A moldagem por injeção também tem a vantagem de que os itens podem ser produzidos com alta precisão em um curto espaço de tempo. Entretanto, essas vantagens do processo também impõem altas exigências elétricas e mecânicas aos cabos usados na máquina. Nosso cabo de dados CF211 tem uma construção de par trançado e uma blindagem geral para alta proteção EMC. Isso garante uma transmissão de dados confiável e precisa.
As máquinas estão em uso contínuo e precisam produzir rapidamente para que grandes quantidades possam ser produzidas. Além disso, há o ar seco e quente que prevalece nas salas com máquinas de moldagem por injeção. O cabo de dados chainflex CF211 tem uma longa vida útil, e distâncias curtas de deslocamento e cursos curtos, em particular, não são problema. O revestimento externo de PVC é ideal para ambientes secos devido à sua baixa inflamabilidade e boas propriedades de abrasão.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h