Alterar idioma :

Na maioria dos casos, o fornecimento de energia das máquinas, o sistema de controle dos sistemas e o monitoramento dos processos são realizados por meio de cabos. Quando a máquina com fio ou as peças do sistema se movem, os cabos também estão em movimento. Somente cabos altamente flexíveis, como os da igus® SE & Co. KG, podem suportar permanentemente o estresse mecânico resultante.
As esteiras porta cabos conduzem o movimento As esteiras porta cabos da igus® SE & Co. KG são o resultado de um intenso trabalho de desenvolvimento. A e-chain® segura o cabo e garante um raio de curvatura constante. O raio de curvatura tem uma influência decisiva na vida útil dos cabos para movimento contínuo. À medida que o raio de curvatura aumenta, a vida útil também aumenta. No entanto, o raio de curvatura também determina o espaço necessário para a e-chain®. À medida que o raio de curvatura diminui, o espaço necessário também diminui. A igus® SE & Co. KG desenvolveu cabos altamente flexíveis que alcançam uma vida útil muito longa com uma pequena área ocupada. Usuários de uma ampla gama de setores utilizam esses cabos chainflex®.
Adaptados ao ambiente Os cabos flexíveis são expostos a uma ampla gama de influências ambientais, às quais o material da capa, em particular, deve ser capaz de resistir. Em aplicações de salas limpas, por exemplo, é importante que o tamanho e o número de partículas causados pela abrasão nas esteiras porta cabos sejam minimizados. É necessária alta resistência a óleo em centros de usinagem e máquinas-ferramentas. Os cabos dos sistemas de guindastes e de outras máquinas no exterior dos edifícios estão expostos à radiação UV e às influências do clima, que variam de zona climática para zona climática e podem oscilar muito ao longo do ano. Em aplicações offshore, os cabos também devem atender aos altos requisitos de resistência à água do mar. Descargas eletrostáticas não são permitidas no processamento de componentes semicondutores. Os cabos usados nesses locais exigem superfícies aterradas condutoras. Na indústria alimentícia, em fábricas de produtos químicos e na metalurgia, os processos geralmente ocorrem em temperaturas operacionais extremas, que os cabos usados devem ser capazes de suportar. A linha da igus® SE & Co. KG inclui os cabos chainflex® para todas essas áreas de aplicação.
A torção pode ser suportada com tranquilidade Em centros de robôs, em particular, onde as ferramentas e os braços da garra realizam qualquer movimento no espaço, ocorrem cargas de torção, além da tensão de flexão. Os cabos do robô são torcidos em torno de seu eixo longitudinal. As tensões de cisalhamento causadas pela torção geralmente atingem valores muito altos no diâmetro externo do cabo, na área da capa. Essa carga exige soluções especiais de projeto, que os funcionários da igus® SE & Co. KG conseguiram encontrar. Todos os tipos de cabos também estão disponíveis como variantes resistentes à torção.
Evite surpresas com condições operacionais especiais Se não houver experiência disponível para aplicações planejadas, as condições operacionais podem ser simuladas no laboratório de testes da igus® SE & Co. KG. No maior laboratório de testes do setor, 180 estações de teste com distâncias de curso de até 130 metros estão disponíveis para testes práticos. Os testes na câmara climática ou os testes ao ar livre possibilitam encontrar os cabos que atingirão a confiabilidade necessária do processo. As estações de teste também são usadas pela igus® SE & Co. KG para controles de qualidade contínuos e para o desenvolvimento de novos produtos.
Cabos flexíveis da igus® em uso em todo o mundo Os cabos flexíveis da igus® SE & Co. KG cumprem seu serviço de forma confiável em todo o mundo. Padrões especiais são aplicados em diferentes regiões. Na Europa, por exemplo, os fabricantes rotulam seus produtos com a marca CE, declarando assim que eles estão em conformidade com todas as regulamentações aplicáveis da UE. Para a Associação Econômica Eurasiática, a marca EAC cumpre essa finalidade. As aprovações UL (EUA) e CSA (Canadá) são necessárias para o mercado norte-americano. Elas também estão disponíveis em uma versão combinada, que é rotulada com a marca_c**ЯU**us_mark.
Se necessário, a igus® SE & Co. KG pode fornecer cabos para movimento contínuo que são certificados de acordo com as normas dos respectivos países.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h