Alterar idioma :
Nossos cabos já se movimentam muito! Eles são especialmente desenvolvidos para manter sistemas, máquinas e equipamentos em constante movimento. Nós os testamos exaustivamente, estamos constantemente expandindo nosso portfólio e damos uma garantia de até 4 anos para nossos produtos!

Tentamos evitar rotas de transporte longas em geral. Graças à nossa cadeia de suprimentos local, a igus® pode oferecer 70% de todos os cabos chainflex® em todo o mundo com rotas de transporte curtas.
Isso nos poupa uma grande quantidade de CO2 e você, como cliente, se beneficia de tempos de entrega rápidos.

A igus® recicla até 100% dos resíduos de cobre de cabos antigos. O cobre é separado dos outros materiais do cabo, coletado separadamente e, em seguida, processado novamente em fios trançados e reutilizado em novos cabos.
Isso significa que o recurso finito do cobre não é simplesmente jogado fora. Em vez disso, ele é usado de forma responsável e ajuda a atender à demanda constante por cobre sem desperdiçar recursos.
No final de um tambor de cabo, geralmente há comprimentos residuais do respectivo cabo. A qualidade é, obviamente, exatamente a mesma do restante do tambor de cabos e também vem com a mesma garantia de 4 anos.
Mas o que acontece com esses comprimentos restantes? Jogá-los fora não é sustentável nem sensato!
É por isso que oferecemos os comprimentos restantes disponíveis de cada cabo em nossa loja on-line por 50% do preço original.
Basta dar uma olhada em nossa loja e ver diretamente ao lado do item desejado se há algum comprimento restante disponível.

A sustentabilidade e a durabilidade também trazem uma série de benefícios práticos para nossos clientes.
Essa é a pergunta que fazemos a nós mesmos na igus® em muitos projetos com relação ao desperdício de recursos. Você pode encontrar alguns exemplos de clientes aqui:
Um dos aspectos mais importantes de nosso trabalho sustentável são nossos produtos de alta qualidade e, portanto, duradouros! Isso se deve ao fato de que testamos e verificamos continuamente todos os cabos em nosso laboratório de testes interno!
O resultado: cabos com até 4 anos de garantia! Para você, isso significa que os cabos usados raramente precisam ser substituídos.
E vamos além: não apenas garantimos os 4 anos, mas nossa declaração de garantia também é verificada pela UL. Isso confirma que essa declaração não é apenas uma promessa de marketing, mas que realmente a levamos a sério e que você pode se beneficiar da segurança operacional de nossos cabos.
E há mais sobre o tema da sustentabilidade no setor de cabos?
Sim, é claro! Mostraremos outras maneiras pelas quais estamos trabalhando para proteger nosso planeta.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h