Alterar idioma :
O maior potencial de economia está nos locais onde os processos ainda são realizados manualmente e de forma repetitiva. Os sistemas automatizados funcionam 24 horas por dia com qualidade constante, ao mesmo tempo em que reduzem a necessidade de mão de obra para tarefas rotineiras simples
Empilhar caixas, recipientes ou produtos manualmente gera altos custos com mão de obra e causa desgaste físico aos funcionários. As soluções automatizadas de paletização realizam essas tarefas com confiabilidade e podem operar ininterruptamente.
Muitas vezes, os materiais ainda são transportados manualmente entre as linhas de produção, as áreas de armazém e as estações de trabalho. A tecnologia de transportadores automatizados ou os veículos guiados automaticamente (AGVs) reduzem consideravelmente esse esforço.
Vantagens:
Os sistemas automatizados de transporte e classificação podem processar produtos com mais rapidez e precisão do que os processos manuais. Isso reduz as taxas de erro e os custos com retrabalho.
A forma economicamente mais eficiente de implementar uma iniciativa costuma ser um projeto-piloto claramente definido. Após uma implementação bem-sucedida, o conhecimento adquirido pode ser transferido para outros processos.
Entre as aplicações adequadas estão:
Transporte entre duas estações de trabalho
Paletização automatizada
Alimentação de máquinas
Aplicações simples de pick & place
Esses projetos oferecem várias vantagens:
Para uma automação industrial eficiente, nosso sistema de movimento modular reúne todos os componentes de movimento relevantes em um sistema completo e perfeitamente coordenado. Os componentes comprovados minimizam os riscos de interface, reduzem os tempos de desenvolvimento e garantem um funcionamento confiável. Graças à tecnologia livre de lubrificação e manutenção, você aumenta a disponibilidade do sistema e reduz os custos de manutenção a longo prazo.
É possível otimizar mais do que apenas a operação em andamento. A implantação de soluções de automação também está se tornando cada vez mais eficiente.
As empresas não se beneficiam apenas de economias de curto prazo por meio da automação. Os efeitos a longo prazo costumam ser ainda maiores:
✓ Redução dos custos contínuos com mão de obra
✓ Maior disponibilidade da fábrica
✓ Menos erros de produção
✓ Menores taxas de rejeição
✓ Melhoria no planejamento e na utilização
✓ Menor carga de trabalho para os funcionários atuais
Especialmente em épocas de escassez de mão de obra qualificada, a automação permite utilizar os recursos existentes justamente onde o conhecimento humano gera o maior valor agregado.
A ideia de que a automação industrial é reservada exclusivamente para grandes empresas está ultrapassada. Graças a um hardware com boa relação custo-benefício, módulos padronizados e opções de integração simples, as pequenas e médias empresas também podem reduzir de forma sustentável seus custos operacionais.
Quem começa com um projeto-piloto claramente definido reduz os riscos, alcança o sucesso rapidamente e cria as bases para uma estratégia de automação gradual. Dessa forma, é possível superar o aumento dos custos, a escassez de mão de obra qualificada e as crescentes exigências competitivas.
Desde a automação na produção, em fábricas ou em escala industrial, oferecemos soluções personalizadas para garantir a máxima eficiência.
Otimize os shuttles, AGVs/AMRs e as unidades de armazenamento e retirada de forma econômica e escalável
Otimize máquinas de termoformagem, de formação de sacos, de enchimento e selagem ou de rotulagem de maneira limpa, sem lubrificação
Otimize sua unidade de prensagem, linha de montagem de carrocerias, oficina de pintura ou linha de produção de grupos motopropulsores de maneira econômica e escalável
Adequado para salas limpas e com custo otimizado para a fabricação de chips, a produção de baterias ou a fabricação de telas