Alterar idioma :

A Hase Bikes GmbH é um dos fabricantes mais inovadores de bicicletas especializadas e de reabilitação do mundo. Ao desenvolver as bicicletas, os engenheiros usam o sistema modular® da igus. Isso inclui mancais de deslizamento, discos deslizantes e mancais de deslizamento esféricos feitos de plástico de alto desempenho com lubrificante incorporado.
Uma família de três pessoas pode usar uma única bicicleta para ir ao mercado de bebidas e transportar dois engradados de água mineral para casa - sobre duas rodas, em conformidade com todas as regulamentações de tráfego rodoviário e sem nenhum risco à saúde?

O suporte estável de duas pernas para a bicicleta de carga da igubal®-rod end garante a manobrabilidade em duas dimensões. (Fonte: igus® SE & Co. KG)
Bicicletas especiais inovadoras da região do Ruhr
Qualquer pessoa que duvide disso deve estudar o programa Hase Bikes na Internet ou em lojas especializadas. Fundada em 1994 por Marec Hase, a fabricante de bicicletas, que produz em uma mina de carvão desativada em Waltrop, é considerada uma das mais inovadoras fabricantes de bicicletas especiais e de reabilitação do mundo.
Uma das inovações mais recentes é uma versão de bicicleta de carga da popular Pino tandem com um grande compartimento de bagagem dobrável "" sob o assento dianteiro reclinado. Há espaço para duas caixas d'água. Se uma cadeira de criança for montada no porta-malas dessa bicicleta, nada impedirá uma viagem em família ao mercado de bebidas.

Tecnologia sofisticada em uma construção leve: os mancais de deslizamento da igus® também são usados no diferencial dos triciclos da Hase. (Fonte: Hase Bikes)
Suporte bipé para bicicleta de carga baseada na Pino
É claro que uma bicicleta como essa também deve ter um suporte extremamente resistente - um desafio para qualquer designer. O engenheiro Christof Bödiger, da Hase Bikes, desenvolveu um suporte com duas pernas para a versão de bicicleta de carga da Pino, que se apóia na parte inferior do suporte de carga quando dobrado. Vários requisitos devem ser levados em conta para essa e muitas outras soluções: "O mecanismo deve ser robusto e de funcionamento suave. Ele deve ser capaz de resistir à chuva e à sujeira e ser livre de corrosão. E o peso, naturalmente, desempenha um papel importante."

O tensionador de corrente dos tandens é movido no tubo da estrutura de alumínio por meio de um rolamento de flange iglidur®. (Fonte: igus® SE & Co. KG)
projetando com o sistema modular igus®
Sob essas condições, duas rótulas igubal® feitas de plástico de alto desempenho provam seu valor, proporcionando mobilidade em dois eixos na cinemática do suporte. Essas rótulas são autoajustáveis, não precisam de manutenção e não requerem lubrificação externa, pois o lubrificante é incorporado ao plástico.
Esse é apenas um dos muitos exemplos em que os projetistas da Hase Bikes confiam no kit de rótulas iglidur® da igus®. Christof Bödiger: "Sempre tivemos boas experiências com os mancais da igus® - em aplicações muito diferentes. Eles alcançam uma longa vida útil mesmo quando expostos à sujeira, umidade e alto estresse mecânico. No grande programa, você sempre pode encontrar um rolamento que pode ser facilmente integrado à construção ao redor." E não sem ironia, ele acrescenta: "Se ainda houver uma falha, como, por exemplo, uma falha prematura, o projetista já a cometeu."

Os mancais de deslizamento da igus® são usados na articulação da direção das bicicletas Hase. (Fonte: igus® SE & Co. KG)
Aplicações exigentes no trem de força
De fato, há toda uma gama de aplicações diferentes para os mancais de deslizamento da igus® nas rodas das Hase Bikes - por exemplo, no diferencial de eixo opcional desenvolvido por Marec Hase, que distribui a potência do ciclista uniformemente para as duas rodas traseiras dos triciclos e evita que as rodas girem em superfícies escorregadias. Isso transforma a tração em uma única roda em uma tração em duas rodas. Foi uma tarefa de engenharia desafiadora realizar a distribuição de potência em um espaço pequeno e com o menor peso possível. A Marec Hase resolveu isso com um estágio de engrenagem com engrenagens helicoidais de alta qualidade, integradas em uma carcaça compacta.
Os outros elementos de design do diferencial incluem duas arruelas de pressão, bem como um mancal liso e um mancal de colar feitos de iglidur® G. Embora esse seja "apenas" o material básico entre os inúmeros materiais do iglidur®, ele é completamente suficiente nesse caso. Para o leigo, pode ser surpreendente que um material com lubrificante incorporado seja usado aqui, porque o diferencial é preenchido com óleo. Por que usar plástico em vez de rolamentos de metal? Christof Bödiger: "Queremos evitar o contato metal-metal, pois isso pode levar à abrasão e, portanto, a cavacos na caixa de engrenagens. O iglidur® G também é muito resistente à abrasão em tais aplicações. Temos o diferencial no programa há quatro anos, e os rolamentos® da igus provaram sua eficiência."
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h