Quando se trata de nutrição, as vacas leiteiras são muito exigentes. Isso se aplica à quantidade, mas ainda mais à qualidade da ração. Elas precisam de cerca de três por cento de seu próprio peso em ração seca por dia. Assim que sua composição muda, o complexo sistema digestivo dos ruminantes reage com uma menor produção de leite. Um dos desafios diários de um fazendeiro é, portanto, produzir uma mistura e uma qualidade de ração consistentes a partir dos componentes individuais de grama, feno, silagem e ração concentrada.
As fazendas profissionais usam misturadores de ração para essa tarefa. Os fazendeiros que dão grande importância à qualidade, à eficiência e à produtividade geralmente optam por veículos da Mayer Maschinenbaugesellschaft mbh, que são produzidos em Tittmoning, na Baviera, e vendidos em todo o mundo sob a marca Siloking.
A Siloking é considerada líder em inovação na tecnologia de alimentação e recentemente desenvolveu uma nova geração dos principais modelos de vagões misturadores de ração autopropelidos - veículos com acionamento e cabine próprios. A série "SelfLine 4.0" é caracterizada por um grande número de inovações. Entre elas estão os motores de baixo consumo de energia, que atendem às mais recentes normas internacionais de emissões e são cerca de 20% mais econômicos do que seus antecessores
O chassi das máquinas móveis também foi redesenhado. Os projetistas quase tiveram que conseguir fazer a quadratura do círculo. No celeiro, os veículos precisam ser extremamente manobráveis em um espaço muito confinado e, ao mesmo tempo, capazes de percorrer longas distâncias na estrada. As exigências de segurança e conforto ao dirigir são correspondentemente altas. A Siloking investe uma grande quantidade de conhecimento especializado no desenvolvimento de veículos: mais de dez por cento dos 280 funcionários da unidade de Tittmoning trabalham em design e desenvolvimento. Isso possibilitou o desenvolvimento de um novo chassi traseiro com suspensão independente das rodas, que atende da melhor maneira possível aos requisitos, às vezes conflitantes