Alterar idioma :

Dados técnicos:
► O que era necessário: Folga zero vitalícia da unidade de ajuste e, portanto, aplicação precisa de cola sem manutenção
► Requisitos: Sem aderência devido ao pó fino da madeira, alta precisão, ausência absoluta de lubrificação e manutenção, flexibilidade na produção
► Produtos usados: Porca do parafuso de avanço trapezoidal antirretrocesso, fuso roscado trapezoidalde aço inoxidável
► Sucesso para o cliente: A Brandt ficou tão impressionada com a folga e a natureza livre de manutenção do sistema de ajuste recém-desenvolvido que está considerando a possibilidade de converter todos os fusos das máquinas para o sistema anti-backlash livre de manutenção. "Isso nos permitirá aumentar ainda mais a confiabilidade das máquinas," afirma Ralf Garnjost com confiança. Vários rolamentos de polímero tribo-otimizados em formatos especiais também estão provando seu valor nas máquinas de colagem de bordas. "A ausência de lubrificantes compensa em todas as áreas. A lubrificação e a poeira não se misturam em nenhum momento."
O que acontece quando o pó de madeira fino e ultrafino encontra o lubrificante? As aderências são inevitáveis. A funcionalidade das máquinas para trabalhar madeira pode ser permanentemente prejudicada. Em seu novo desenvolvimento de um sistema de aplicação de cola para máquinas de colagem de bordas, uma empresa de médio porte confia, portanto, em acionamentos de parafuso isentos de lubrificação e manutenção com porca de parafuso anti-folga, que garantem folga zero da unidade de ajuste e, portanto, aplicação precisa de cola durante toda a vida útil da máquina.
Fundada em 1955, o programa de produtos da empresa é voltado para todas as tendências de requisitos dos clientes e tarefas de usinagem. O foco do desenvolvimento de máquinas está em soluções práticas e econômicas que garantem aos clientes de todo o mundo os melhores resultados de produção possíveis. A produção é realizada por cerca de 280 funcionários em Lemgo, com unidades adicionais na República Tcheca, Polônia e China. Com uma participação de exportação de cerca de 80% e clientes em mais de 90 países, a especialista em fitas de borda é um dos principais fornecedores do mundo.
Aplicação de cola com precisão
Um dos mais recentes desenvolvimentos é o sistema de aplicação de adesivo QA 45, que está disponível como opção a partir de um determinado tamanho de máquina. Ele se caracteriza, entre outras coisas, por tempos curtos de aquecimento e opções de troca rápida e, portanto, por um alto grau de flexibilidade ao processar uma grande variedade de adesivos, fitas de borda e materiais de painel. "Com esse sistema, queremos tornar possível a automação da aplicação de adesivos. Isso nos permite oferecer aos nossos clientes maior facilidade de uso. De outra forma, a aplicação do adesivo é feita mais ou menos a olho nu," diz Ralf Garnjost, descrevendo a situação inicial. "Nosso objetivo era criar uma solução barata, porém sofisticada, que provasse seu valor nas operações diárias."

Além da função de limpeza automática, as inovações do novo sistema de aplicação de cola incluem um ajuste sem folga, que foi realizado em cooperação com a empresa igus® SE & Co. KG, de Colônia. A peça central desse ajuste é a porca de parafuso anti folga, que foi apresentada como um produto padrão na Hannover Messe Industrie 2010. "Folga" refere-se à folga causada pela folga axial em um acionamento de parafuso.
A porca de parafuso com folga anti-backlash oferece muitas vantagens:
► Redução da folga durante toda a vida útil
Garantia de desgaste permissível
Acionamento de parafuso não lubrificado e extremamente sensível à sujeira
Sem adesão de sujeira e poeira aos lubrificantes
As porcas de fuso antirretrocesso para roscas métricas têm sido usadas no sistema de aplicação de cola há vários meses como um desenvolvimento especial: sem lubrificação, com amortecimento de vibrações e ruídos, elas garantem a máxima precisão.
Deslocamento preciso
"Devido às difíceis condições ambientais no trabalho com madeira, todas as outras soluções convencionais tendem a se tornar suscetíveis à manutenção na operação cotidiana," explica Thorben Fritz, engenheiro mecânico do departamento de projetos, que foi o principal responsável pelo desenvolvimento da unidade de ajuste. "No entanto, graças aos nossos muitos anos de experiência com mancais de deslizamento tribo-otimizados da igus® em nossas máquinas, estávamos convencidos desde o início de que poderíamos garantir o ajuste preciso do formato a longo prazo com elementos de máquina sem lubrificação." Na área de sistemas de fuso - até dez unidades de eixo cobrem uma ampla variedade de tarefas em uma coladeira de bordas - o especialista em colagem de bordas tem confiado até agora em porcas de latão, que não são livres de folga. Devido à folga existente, a posição desejada nem sempre é alcançada e a repetibilidade é ruim.
A aplicação do adesivo nas bordas é medida com o auxílio do ajuste. Se o deslocamento não for exato, ocorrem desvios de vários décimos, o que resulta em uma redução na qualidade da aplicação do adesivo. Por esse motivo, o ajuste sem folga foi particularmente importante no desenvolvimento do sistema de aplicação. As soluções clássicas, como porcas de parafuso de avanço apoiadas umas contra as outras, foram rapidamente descartadas. "Essas são várias abordagens de projeto que não são apenas muito complexas, mas também exigem um torque de acionamento relativamente alto do atuador," explica Ralf Garnjost. "Em contrapartida, tentamos acionar nossos sistemas de eixos com um torque relativamente baixo." O baixo coeficiente de atrito do novo sistema de porca de parafuso de avanço do fuso garante o baixo torque de acionamento necessário.
Conversão geral para sistemas lineares livres de manutenção e soluções de mancais lisos
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h