Fornecimento de energia — protegido e flexível

Uma esteira basic flizz em um limpador de ancinho de turbina de água economiza espaço e custos de manutenção.

A usina hidrelétrica Schlossmühle em Rochlitz, Saxônia, agora tem um novo sistema de limpeza de ancinho. O H-cleaner fabricado pela Muhr, especialista global para esses sistemas, usa um padrão comprovado de fornecimento de energia para carruagens transversais: o sistema basic flizz da igus.

Perfil

  • O que era necessário: sistema de fornecimento de energia basic flizzcabos de chainflex
  • Requisitos: Um sistema de cabos seguro e compacto para substituir o sistema de festoon atual. A nova solução também deve ser fácil de instalar e manter.
  • Setor: Energias renováveis, usinas hidrelétricas
  • Sucesso para o cliente: O basic flizz foi instalado em apenas uma hora e meia. Hoje, são necessários apenas 30 centímetros de espaço de instalação para os cabos de 15 metros. O sistema de fornecimento de energia está bem escondido e ainda assim facilmente acessível para manter os cabos ou adicionar novos.
Plataforma de trabalho de turbina eólica A "oficina móvel" para reparo de rotores de turbinas eólicas pode ser movida em todas as dimensões e protege o pessoal de serviço do vento e do clima.

Problema

O Schlossmühle em Rochlitz, Saxônia, produz eletricidade desde 1994.Para proteger o peixe, o operador investiu agora na reconstrução da entrada da casa da turbina e teve um novo ancinho instalado durante o processo. O freio é um sistema de limpeza que remove os detritos flutuantes que recolhem na frente do freio e garante que a água é fornecida à turbina. Após várias ofertas, a decisão foi tomada para um sistema de ancinho Erhard Muhr GmbH.
A Muhr oferece aos operadores de usinas hidrelétricas uma ampla gama de projetos de limpadores de dejetos (vertical, horizontal, com várias lanças, etc.). Seus sistemas estão em uso em todo o mundo, e cada um deles foi adaptado individualmente ao caso para o qual está sendo usado. Para o projeto Rochlitz, Muhr sugeriu um sistema de rack horizontal da série H. O limpador se move horizontalmente além do ancinho, empurrando os detritos para o canal de descarga. O braço de limpeza é montado em um carro transversal movido por uma unidade de cremalheira e pinhão. As forças motrizes são fornecidas como um acionamento direto de um motor de baixa velocidade de três quilowatts que, como o resto dos componentes, é adequado para operação subaquática.
Enquanto as negociações do projeto estavam em andamento em Rochlitz, os engenheiros da Muhr estavam desenvolvendo uma nova solução para fornecer energia ao braço de limpeza da série H. A razão para isso foi o alto esforço de instalação e o sistema de festão usado anteriormente com cabos planos. Dois cabos de energia e três cabos de sensor foram encaminhados para o motor montado no braço de limpeza. Como todos os componentes de conexão padrão, como vedações e buchas para cabos redondos, foram projetados, a conexão dos cabos planos exigiu muito esforço. Além disso, os cabos suspensos podem ficar emaranhados, e a instalação da estação de cabos precisava de cerca de dois metros de espaço. Isso levou os planejadores a procurar uma alternativa.

Solução

A Muhr encontrou essa alternativa em nosso sistema basic flizz. É uma solução completa para o fornecimento de energia para componentes móveis em sistemas como estações de tratamento de esgoto e tecnologia de energia e guindaste. O sistema consiste de uma esteira porta cabos de nosso sistema modular E4.1, que é preenchido com cabos chainflex e os guia com segurança em um invólucro de aço inoxidável à prova de intempéries. As vantagens foram óbvias assim que o primeiro basic flizz foi montado no limpador de dejetos em Rochlitz. Embora normalmente os instaladores levassem um dia no local para instalar o sistema de fornecimento de energia, eles conseguiram concluir a tarefa em uma hora e meia. E o trolley de cabos para o fornecimento de energia móvel, que tem cerca de 15 metros de comprimento, exigia apenas 30 centímetros de espaço de instalação. Isto não só significa mais espaço, mas também economiza o comprimento do cabo e o cobre.
Outras vantagens que os engenheiros da Muhr viram foram o sistema de orientação da esteira, que é protegido em três lados e meio, e o roteamento de cabos livremente suspenso, que evita que os cabos congelem no gelo e na neve. O basic flizz é montado de forma mais ou menos invisível atrás do acionamento linear, mas é facilmente acessível se necessário. Novos cabos podem ser adicionados sem qualquer problema e não há necessidade de substituir todo o pacote de cabos, como acontece com um sistema de festoon. É por isso que a Muhr agora usa apenas o sistema basic flizz para sua série H.
Dois sensores medem os níveis de água a montante e o upstream da cremalheira e dão o sinal para que o CLP do sistema inicie o processo de limpeza. Com uma diferença especificada, o CLP inicia o processo de limpeza que leva apenas sete minutos. A situação no ancinho Rochlitz Schlossmühle é monitorada por duas câmeras. Essa moderna tecnologia e o sistema de fornecimento de energia durável contribuirão para o funcionamento eficiente da usina hidrelétrica por muitos anos.

Braço de limpeza de rastelo O braço de limpeza se move horizontalmente ao longo da cremalheira, empurrando detritos para o derramamento. Isso requer um trolley que é fornecido com energia e sinais.
basic flizz O basic flizz é um sistema modular de fornecimento de energia. Ele fornece proteção excepcional para a esteira porta cabos que ele contém. Ele está localizado na "parte traseira" do limpador de ancinho.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h