Cabos montados para tecnologia de acionamento

Oferecendo mais de 5.000 cabos montados de potência, servo, sinal e encoder que podem ser usados em esteiras porta cabos e são adequados para 30 padrões de fabricantes, a igus tem o cabo de acionamento ideal para quase todas as aplicações. A seleção de cabos de acionamento é tão grande porque há até sete qualidades dos cabos por especificação de cabo. Não se trata de uma abordagem única; em vez disso, você seleciona o cabo ideal com base nas condições da aplicação e no local onde o cabo será usado. Independentemente de temperaturas geladas (até -40°C), o óleo ou o espaço de instalação limitado determinarem a seleção do cabo, as sete qualidades do cabo permitirão que você sempre encontre o cabo de acionamento de menor custo que funcione com a sua aplicação. Uma garantia de quatro anos ou 100 milhões de ciclos na esteira porta cabos oferece proteção adicional. O terceiro pilar para selecionar o cabo de acionamento ideal é a calculadora de vida útil do serviço online. São necessários apenas alguns cliques para calcular a vida útil do cabo de acionamento para a aplicação.

Por que cabos montados igus?

Cinco razões para comprar cabos de acionamento igus


 Comprimento individual desejado para cada cabo, trabalha com 24 fabricantes
 Até sete qualidades de cabo para uma seleção ótima do cabo de acionamento mais econômico
Cabos industriais, acionados por máquina com força de crimpagem e monitoramento de profundidade de crimpagem para cada cabo.
► 14 locais de produção em rede mundial com processos padronizados e alta qualidade 
100% teste de funcionamento com testes digitais e lógicos para cada cabo, incluindo um selo de aprovação um selo de aprovação

Encontre rapidamente o cabo com conector certo para a sua aplicação com o localizador legível

Com 3 cliques para o cabo de acionamento adequado

O Localizador de Produtos Readycable foi desenvolvido para encontrar rapidamente o cabo certo a partir da grande seleção (24 fabricantes de acionamentos e até sete qualidades de cabo). Em apenas alguns cliques, ou digitando o número do fabricante da unidade, você pode usar este localizador para reduzir a seleção a um mínimo. Finalmente, escolha a qualidade certa para sua aplicação entre uma das sete qualidades de cabo. Em nenhum outro lugar isso é mais rápido ou mais fácil.

Obter o mancal correto em apenas duas etapas
Encontre cabos com fio e calcule os preços online O Localizador de Produtos readycable® é a maneira mais rápida de encontrar um cabo de acionamento
Ir para o localizador de produtos readycable®

Para a loja de cabos de acionamento que funcionam com 24 padrões do fabricante

Todos os fabricantes em ordem alfabética

Outro destaque dessa tecnologia é o Power over Ethernet (PoE). Isso permite que a energia seja fornecida ao cliente da rede pelo cabo Ethernet. Dispositivos com baixo consumo de energia, como telefones VoIP ou câmeras de rede, podem ser operados com um único cabo graças ao PoE - não é necessária uma fonte de alimentação separada. Isso economiza custos e reduz o esforço de instalação. O Y-Con Cover 40 foi substituído pelo Y-Con 40 PP em 2022, que é 100% compatível com o antigo Y-Con Cover 40.

​​​​​​​Mais informações sobre o Drive Cliq​​​​​​​
Compre online cabos Drive Cliq montados
Teaser do Drive Cliq

Já disponível para estes fabricantes de acionamentos:
(Bosch Rexroth, Siemens, SEW)

As macros EPLAN podem economizar muito tempo de projeto e compra porque todas as informações importantes são automaticamente carregadas no sistema para você e seus colegas. 

Atualmente oferecemos macros EPLAN que trabalham com os seguintes fabricantes de acionamentos: 
  • Bosch Rexroth
  • SEW
  • Siemens
  • Allen Bradley
  • B&R
  • Beckhoff
  • Fanuc
  • Heidenhain
Mais sobre as macros EPLAN

Resposta flexível à flutuação de pedidos

Usando a capacidade de fabricação de igus

Desafie-nos! Estamos felizes em apoiá-lo na combinação ideal de tecnologia de fabricação de última geração e funcionários especializados, o que por sua vez libera recursos para apoiar suas capacidades de fabricação. 

Planejamento flexível da produção
Ferramentas especiais utilizadas em todos os projetos e clientes garantem qualidade consistente a baixo custo. Todos os funcionários são treinados tanto para a montagem das esteiras prontas quanto para os cabos de acionamento. O planejamento flexível da produção garante seus prazos de entrega.
Capacidades para montagem de cabos

Reduza o número de fornecedores, inclusive para seus locais de fabricação internacional

fábricas readicáveis no mundo inteiro

A igus fabrica mais de 12.500 cabos readycable a cada semana em 14 fábricas redor do mundo. Somente na fábrica de Colônia, 180 pessoas estão disponíveis para a fabricação de esteiras prontas e cabos prontos. O objetivo é reduzir as rotas de transporte, o tempo e os recursos, garantindo ao mesmo tempo uma alta qualidade consistente. As mesmas normas de produção se aplicam em todos os 14 locais.
igus no mundo todo


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
André Fuentes

Especialista de Produto - readycable® e readychain®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h