Com o "Compact plus", a B. Braun lançou uma nova série de perfusores no mercado em 2017/18. O novo desenvolvimento foi necessário devido a mudanças nas regulamentações internacionais e nacionais, que têm grande influência no design e nas funções dos dispositivos médicos. Os novos perfusores são equipados com várias funções de segurança. Dr. Dirk Aljets, engenheiro-chefe de bombas de infusão da série "Compact": "O dispositivo reconhece a seringa inserida, por exemplo, e monitora todos os processos essenciais por conta própria. O sistema de controle é redundante; os dois processadores se comunicam entre si e informam imediatamente se detectam valores divergentes." E somente quando o dispositivo reconhece a seringa, ele é bloqueado e o acionamento é iniciado.
A orientação ao operador foi projetada tendo em mente a facilidade de uso: Muitos tipos de seringas e ingredientes ativos são armazenados no banco de dados integrado. A equipe da sala de cirurgia insere a taxa de administração, que depende do peso do paciente, por exemplo, e pode confiar que esse valor será cumprido com precisão. Também são possíveis perfis de infusão predefinidos. Dr. Dirk Aljets: "Com algumas substâncias ativas, um bolus, ou seja, um determinado nível, deve ser atingido rapidamente primeiro e, em seguida, apenas uma dose subsequente é administrada."