Alterar idioma :
Mas a KMC não confia apenas nos produtos da igus® para o sistema de ligação recém-projetado. Eles já foram comprovados em várias outras áreas. Por exemplo, nas alavancas do freio de pé, onde duas extremidades da haste igubal® transmitem a força. Os rolamentos iglidur® J são usados no sistema de apoio para os pés, e o eixo de reversão da alavanca de câmbio também é conectado com um rolamento iglidur®. A Krämer também conta com os rolamentos iglidur® J para as alavancas de câmbio e de freio. Além do peso, os plásticos da especialista em plásticos de movimento igus® têm outra vantagem significativa: eles funcionam sem lubrificação. Isso não apenas poupa o técnico de corrida das despesas com lubrificação. O uso de graxa em condições difíceis do dia a dia das corridas poderia até mesmo causar o acúmulo de sujeira em locais que poderiam comprometer a funcionalidade do componente.

Outro rolamento de plástico é instalado no sistema de mudança de marchas.
Dois novos troféus também foram adicionados em 2018. E o respeito de vários fãs do automobilismo, que puderam experimentar o estilo de direção ágil das máquinas Krämer em pistas de corrida na Europa e nos EUA. Como resultado, os negócios estão se desenvolvendo bem. Enquanto apenas 14 máquinas encontraram um comprador em 2015, a meta para 2018 é vender cerca de 50 a 75 máquinas. E então, é claro, deve haver mais algumas vitórias - talvez até mesmo em casa. Embora as corridas da classe Super Twin estejam sendo realizadas no Reino Unido este ano, o campeonato Super Mono também está chegando à Alemanha. A KMC estará mais uma vez no início da FIM Europe Supermono Cup na Motorsport Arena Oschersleben nos dias 25 e 26 de agosto.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h