Alterar idioma :

É nesse ponto que os oito mancais de deslizamento entram em ação.
Os desviadores de mountain bike são expostos às mais altas cargas. Seja lama, poeira, água ou uma combinação de tudo isso - as influências ambientais nas trilhas do mundo são extremas. Além disso, há tapetes de raízes, passagens bloqueadas, bermas e curvas acentuadas. E o que seria uma trilha simples realmente agradável sem tempo de ar? Exatamente: chato! Portanto, também há muitos saltos. Quando você pressiona a alavanca de câmbio, naturalmente espera que a corrente aterrisse na roda dentada do cassete direito o mais rápido possível. É exatamente nesse ponto que os rolamentos deslizantes de plástico iglidur ® G da igus® entram em ação, pois o câmbio traseiro precisa se mover com extrema precisão e rapidez para a posição correta a fim de trocar de marcha. Isso é feito movendo o rolete guia do câmbio traseiro da mountain bike para a posição correta usando um mecanismo de paralelogramo.

Foto: SRAM
Como as rodas dentadas do cassete estão dispostas lado a lado, especialmente em um sistema de transmissão de 12 velocidades, como os sistemas de transmissão Eagle da SRAM, o câmbio traseiro deve estar exatamente na posição correta. Mesmo pequenos desvios podem resultar em ruído da corrente. O fato de a corrente não passar mais com precisão sobre as rodas dentadas também resulta em maior desgaste da corrente e do cassete. Na pior das hipóteses, a corrente pode até pular para a roda dentada errada. Os desviadores SRAM são equipados com mancais lisos de plástico iglidur ® G da igus® em todos os pontos de articulação para garantir essa precisão.

Desviador traseiro SRAM XX1 Eagle AXS: os rolamentos iglidur G são livres de manutenção. (Foto: SRAM)
Os mancais lisos da igus® têm várias vantagens sobre os mancais diretos em buchas de plástico, alumínio ou latão: eles não requerem lubrificação externa e são resistentes à sujeira, areia, poeira, óleo e água, além de serem imbativelmente leves. Em contraste com a antiga solução de buchas, os rolamentos® da igus permitem alta precisão com atrito extremamente baixo, o que os torna praticamente indestrutíveis quando usados no desviador traseiro. A eficiência econômica é determinada principalmente pela longa vida útil dos rolamentos, que pode ser calculada usando nossa ferramenta on-line. Como os rolamentos da igus® não precisam ser lubrificados, também não há necessidade de manutenção dos rolamentos, o que, de outra forma, é bastante difícil neste momento. E os rolamentos são, obviamente, absolutamente livres de ferrugem. Portanto, você pode atravessar lama e lodo na pior das chuvas sem ter que se preocupar em danificar os rolamentos do câmbio traseiro. Aqui você já pode ver como os nossos rolamentos são práticos quando usados no câmbio traseiro.

Rolamentos livres de manutenção no desviador SRAM Force eTap AXS. (Foto: SRAM)
É claro que os desviadores traseiros das bicicletas de corrida também estão sujeitos a altas cargas. Seja em uma das três principais turnês nacionais, o Giro, o Tour de France ou a Vuelta, em um dos cinco monumentos do ciclismo ou em grandes eventos como as Olimpíadas ou campeonatos mundiais - os ciclistas profissionais devem ser capazes de confiar em seus componentes. É por isso que a SRAM confia nos rolamentos igus® também aqui. Assim como nos desviadores de MTB, esses rolamentos são convincentes devido à eliminação de lubrificantes, à ausência de manutenção associada, ao baixo peso e à longa vida útil. Isso significa que tanto os profissionais quanto os atletas amadores podem conquistar as rampas mais íngremes e as mais belas serpentinas.

Você trabalha no setor de bicicletas e está se perguntando quais dos nossos mancais de deslizamento podem ser usados em seus produtos? E se também podemos fabricar mancais de deslizamento de plástico de alto desempenho que são personalizados para a sua aplicação, de modo que você possa usar nossa experiência para se destacar ainda mais da concorrência? Com certeza, mais de 50% dos mancais de deslizamento usados por nossos clientes são personalizados. Basta deixar-nos aconselhá-lo - estamos disponíveis por telefone, e-mail ou chat. Juntos, encontraremos uma solução!
Tenha-a em suas mãos com antecedência e veja por si mesmo: Peça a caixa de amostras com nossos principais produtos para bicicletas. Ela contém buchas autolubrificantes feitas de vários materiais iglidur®, uma engrenagem, um terminal rotular igubal® e um trilho linear drylin® N.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h