Cabos chainflex® funciona - garantido e certificado!


Cabos verificados pela UL chainflex igus

Como foi nossa jornada desde o início dos cabos chainflex até o recebimento da confirmação de nossa promessa de marketing pela empresa reconhecida globalmente Underwriters Laboratories (UL)? Por quê a igus faz cabos? Por que testamos nossos cabos chainflex tão minuciosamente? Como podemos dar a você uma garantia em nossos cabos e sobre o que é verificado pela UL? Você pode encontrar todas as respostas para essas perguntas aqui. 


1988 - A criação dos cabos na igus

Quando a igus lançou a esteira porta cabos plástica no mercado, muitos clientes estavam empolgados com essa inovação no campo dos sistemas de fornecimento de energia, as soluções anteriores tiveram algumas dificuldades com eles. No entanto, com a introdução das esteiras, surgiram desafios, ou seja, que muitos cabos não podiam acomodar esse novo grau de movimento. E assim, a igus se deparou com declarações de clientes como as seguintes:
"Não tivemos esses problemas com cabos antes de usarmos esteiras de plástico!"
Então a igus teve que agir. A igus precisava de uma solução de cabo que funcionasse e durasse!
A ideia era projetar cabos para uso permanente em nossas esteiras porta cabos de plástico. A igus, como uma empresa de processamento de plásticos, agora tinha que ir para um território desconhecido.
Depois que a ideia foi concebida, passamos muitos meses planejando e projetando uma configuração ideal, produzindo protótipos e realizando testes extensivos. Dessa forma, garantimos a maior vida útil possível para nossos cabos, satisfazendo as necessidades de nossos clientes.
Como resultado, a igus introduziu a primeira série de cabos de controle CF1 e CF2 em 1988.
A origem dos cabos na igus

1991 - Testes, testes, testes

Cada cabo é submetido aos testes padrão imediatamente após a fabricação. Até hoje, nenhum dos padrões mundiais de cabos inclui regulamentações de fabricação e teste em aplicações de cadeia de energia.
Isso significa que os fabricantes relevantes tentam provar a durabilidade de um cabo para esteiras com base em testes ou padrões existentes. No entanto, o teste de flexão alternada para os cabos flexíveis especificados em várias especificações de teste, não representa aplicações realistas da esteira.
Além disso, esses testes sugerem que um cabo de esteira reflete a tensão em uma esteira porta cabos, por exemplo, alterando as direções de flexão. Mas essas cargas de flexão na esteira porta cabos sempre seguem o raio, com raio de curvatura e direção constantes. Isso resulta em um estresse mecânico significativamente maior nos cabos.
O teste padrão, portanto, não é adequado para verificar um cabo para a esteira porta cabos corretamente. Portanto, o laboratório chainflex se especializou em seus próprios experimentos e testes realistas. Apresentamos estudos de caso específicos da prática diária. Para estes testes padrão, parâmetros definidos por igus são usados: por exemplo, os cabos são testados em diferentes raios de curvatura e distâncias de deslocamento de acordo com suas especificações.
Clique aqui para ver nosso laboratório de testes
Testando

2013 - Garantia de cabo

À primeira vista, os cabos parecem ser uma parte imperceptível. No entanto, eles têm uma grande influência na função das máquinas. Muitas vezes chamados de cordão umbilical da máquina, eles determinam se os guindastes portuários gigantes se movem até um milímetro.
Nossos clientes, portanto, desejam uma vida útil garantida, para que a segurança e a confiabilidade do planejamento sejam garantidas. Devido ao nosso grande número de testes, podemos dar aos nossos clientes uma garantia e uma previsão confiável sobre a vida útil de nossos cabos. 

Por que não fornecer à linha de produtos do catálogo uma garantia clara para dar segurança a todos os usuários? Porque sempre que energia ou dados são roteados ou movidos, cabos que possam suportar as cargas apropriadas são necessários. Para podermos garantir a maior segurança possível aqui, estamos cientes de nossa responsabilidade como líder mundial de mercado para esteiras porta cabos e, com chainflex, fornecemos a melhor solução de cabos possível com garantia de funcionamento.
Surgiram declarações que levam em consideração uma grande variedade de aplicações e podem até ser calculadas online. Damos uma garantia de até 36 meses em cada cabo chainflex entregue em nossa linha de catálogos. Essa promessa de garantia é baseada nas descobertas obtidas no laboratório de testes da própria empresa, que é o maior laboratório de testes de esteiras porta cabos do mundo com 2750m². Todos os nossos tipos de cabos são rigorosamente testados aqui em mais de 800 testes acontecendo paralelamente. A vida útil anunciada, portanto, não é uma promessa solta, mas é baseada em fatos dos inúmeros testes em esteiras porta cabos.

Garantia

2020 - A confirmação da nossa promessa de marketing

A empresa igus foi a primeira fabricante de cabos a oferecer a promessa de uma garantia de até 36 meses para cabos chainflex em conexão com os 2 bilhões de ciclos de teste e 250 milhões de ciclos em testes em lote. Em um processo de certificação complexo, o instituto US "Underwriters Laboratories", confirmou a precisão da declaração ""igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year" (cabos chainflex igus com 36 meses de garantia e calculadora de vida útil com base em 2 bilhões de ciclos de teste por ano). Isso faz da igus a primeira empresa na Europa a ter a integridade de uma declaração publicitária confirmada por uma instituição de testes neutra. No futuro, nenhum cabo chainflex sairá da fábrica em qualquer lugar do mundo que não tenha a marca de teste UL com o número B129699.
 
Para os clientes, isso fornece garantia e a certeza de que esta declaração de garantia não é apenas uma declaração de marketing descartável. É uma declaração baseada em dados reais. Além disso, isso agora foi confirmado mais uma vez por um dos maiores institutos de testes independentes e renomados do mundo.

Você gostaria de calcular a vida útil do seu cabo chainflex? Clique aqui!

Calculadora de vida útil chainflex®
Verificado pela UL

Entrevista

Qualidade chainflex® – durabilidade e garantia

Como fomos certificados pela UL?

Neste vídeo, explicamos de forma clara como ocorreu todo o processo de certificação pela UL. 

Artigo técnico verificação UL

Você pode encontrar muito mais informações nesse artigo gratuito
Baixe aqui gratuitamente


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h