Alterar idioma :


Como parte do
Os rolamentos iglidur foram usados na suspensão e nos amortecedores do carro, enquanto os sistemas lineares drylin desempenharam um papel importante na estrutura aerodinâmica. Esses componentes contribuíram decisivamente para a redução do atrito e do peso, o que melhorou o desempenho do veículo.
O sucesso não deixou de se materializar: a equipe Revolve NTNU alcançou a impressionante marca de 15 pódios em três competições internacionais de Formula Student em 2024, incluindo o 1º lugar em Design de Engenharia na Formula Student Netherlands.
A igus e a ASI Automatikk AS têm orgulho de ter apoiado a equipe e esperam continuar a colaboração com os talentosos engenheiros da Revolve NTNU no futuro.

Um robô ambulante de quatro pernas está sendo desenvolvido na Universidade Estadual Cooperativa de Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim para servir como plataforma de pesquisa e aprendizado para os alunos. Em vista dos altos preços dos robôs comerciais e do desejo de criar sua própria solução, os alunos se aventuraram a projetar e desenvolver seu próprio robô - tudo a partir de uma impressora 3D. No entanto, o caminho para concretizar sua visão não foi isento de desafios. A equipe começou desenvolvendo e imprimindo em 3D um módulo atuador que pudesse suportar os requisitos dinâmicos e ainda ser econômico. Vários desses módulos foram usados para construir e montar a primeira perna junto com um equipamento de teste, permitindo que a silhueta lentamente emergente do robô fosse reconhecida. Após vários testes, no entanto, ficou claro que o filamento usado (PLA) era muito elástico e, ao mesmo tempo, tinha uma massa considerável. Graças ao apoio da igus®, a equipe conseguiu realizar um grande avanço. Ao usar o igumid® P150, um filamento reforçado com fibra de carbono, e os rolamentos de esferas xiros, foi possível reduzir o peso de cada módulo do atuador em cerca de 18%.

Órteses que protegem os dedos lesionados podem ser produzidas no hospital em tempo recorde usando uma impressora 3D: Os alunos da Trier University of Applied Sciences estão desenvolvendo uma plataforma compacta que mede os dedos. Um dos desafios do projeto foi a orientação dos controles deslizantes móveis, cujas pontas se movem ao longo de medidas centimétricas coladas quando os dedos são medidos. A equipe, portanto, recorreu a um especialista em guias lineares: igus®. Com a ajuda das guias lineares em miniatura prontas para instalação da série drylin® N no tamanho de instalação 17, os alunos conseguiram realizar a orientação da placa de medição com muita facilidade.

Uma unidade de ensino sobre tecnologia de acionamento também faz parte do currículo do treinamento para se tornar um técnico. Esse também é o caso da Carl-Reuther-Berufskolleg em Hennef. Um de seus alunos é Niklas Schröder, que trabalha como técnico em mecatrônica de desenvolvimento na igus® SE & Co. KG. Paralelamente ao seu trabalho, ele está treinando para se tornar um técnico certificado pelo estado. "O conteúdo prático da escola é particularmente interessante para o meu trabalho. No campo da tecnologia de acionamento, percebi que apenas soluções pneumáticas foram mostradas e explicadas como material de ensino até agora," explica Niklas Schröder. Isso lhe deu a ideia de doar material ilustrativo da igus®. Um eixo de correia dentada e um módulo linear de fuso com motor de passo correspondente e sistema de controle D1 dryvecontrol foram adicionados ao laboratório prático da escola profissionalizante. "Com a interface de usuário intuitiva e baseada na web, os alunos agora podem descobrir rapidamente por si mesmos como o eixo pode ser colocado em operação com os motores," diz Krystian Watty, professor de tecnologia da Carl Reuther Vocational College. "Estamos muito satisfeitos que a igus® esteja nos apoiando com suas soluções e experiência em sala de aula."

Por que ser pequeno quando se pode ser grande: essa foi a ideia de Robin Godwyll e Chris Walter quando projetaram a impressora 3D XXL. Com um espaço de instalação medindo 2 x 2 x 2 metros, os designers industriais querem abrir novos caminhos na fabricação. Por exemplo, imprimir móveis a partir de plástico. No entanto, a mobilidade do eixo apresentou um desafio aos designers: roteamento seguro dos cabos. Eles encontraram o que estavam procurando na igus®. Graças ao programa de apoio a jovens engenheiros®, pudemos fornecer aos alunos equipamentos e cabos de energia gratuitamente.

Os alunos do curso "Mechatronics/Automation" no campus de Gütersloh da Universidade de Ciências Aplicadas de Bielefeld assumiram o projeto existente de uma máquina de resolver cubos de Rubik e aprimoraram a máquina de tal forma que ela pode ser usada de forma confiável em feiras comerciais e dias de informação. O principal desafio foi a detecção do status do cubo por meio do processamento de imagens, o controle do motor de passo para girar os lados do cubo e a complexa fixação manual do cubo. As mesas de elevação de fuso drylin® agora garantem a fixação do cubo dos quatro lados sem lubrificação e também sem solavancos. Idealmente, o cubo mágico pode ser resolvido em uma velocidade de 15 movimentos por segundo. O algoritmo de solução subjacente requer entre 10 e 35 movimentos. Na melhor das hipóteses, o cubo de Rubik pode ser resolvido em menos de um segundo e, assim, competir com soluções profissionais.

De Darwin a Adelaide: 3.022 quilômetros através do deserto australiano. Os participantes do World Solar Challenge têm exatamente uma semana para percorrer essa distância. Os carros só podem viajar usando a energia do sol. As equipes de estudantes de todo o mundo estão desenvolvendo diferentes conceitos de veículos para essa finalidade, demonstrando a diversidade colorida das tecnologias sustentáveis. Um dos participantes da corrida deste ano vem de Aachen. A equipe Sonnenwagen participou da competição bienal pela segunda vez e cruzou a linha de chegada em sexto lugar. A tecnologia de mancais lisos feita de polímeros tribo iglidur® da especialista em plásticos de movimento igus® os ajudou a alcançar esse objetivo. A tecnologia leve de mancais lisos iglidur® da igus® pode ser encontrada em inúmeros lugares no Sonnenwagen. Por exemplo, as juntas de manilha autoajustáveis igubal® feitas de iglidur® J são usadas no mecanismo telescópico para a cobertura solar do carro e no volante. O mesmo material é usado na forma de mancais lisos na suspensão das rodas traseiras e na caixa de direção.

Construir sua própria impressora 3D: Um projeto que Jonas Bernhart também realizou. Para os componentes, o jovem engenheiro pegou a caixa de plástico de movimento da igus®. Para alimentar seu projeto, ele precisou de um eixo de alumínio drylin® R, que ele usou para apoiar o eixo y e o eixo z. Os suportes do eixo x foram apoiados pelas buchas de mancal linear drylin® R. Ele também usou a bucha de rolamento linear e a extremidade da haste igubal® para apoiar o eixo y (a placa de impressão). Para realizar um cabeçote de impressão removível, ele instalou um trilho de guia linear drylin® no eixo x. Ao mesmo tempo que a parte mecânica, ele planejou a parte eletrônica e optou por controlar o motor de passo. Para isso, ele precisou do cabo chainflex® da igus®, que ele conseguiu instalar através dos perfis de alumínio.

Na competição Formula Student Germany, a igus® apoia equipes de estudantes internacionais como parte de seu programa de apoio a jovens engenheiros. Essas equipes se reúnem anualmente na competição de design em Hockenheimring para colocar seus carros de corrida autoconstruídos uns contra os outros. Seja por problemas de peso, custo ou espaço: a tecnologia de mancais lisos iglidur® da igus® ajuda com seus tribopolímeros leves e compactos.
Em sistemas de controle, na caixa do pedal, na suspensão ou no motor: todos atingem seus objetivos usando a tecnologia de mancais da igus®. Isso ocorre porque os mancais de deslizamento não são apenas altamente resistentes ao desgaste, mas também à corrosão e à umidade. A equipe de corrida PWR da TU Wroclaw (veja a imagem) também conta com a tecnologia de mancais lisos da igus®.

Chutar a bola para cima, acertar a bola em movimento, pular no ar e levantar-se novamente após uma queda. Não são apenas os jogadores de futebol profissionais que conseguem fazer tudo isso, mas também os robôs da B-Human. Na RoboCup German Open - uma competição centrada em robótica - a equipe de Bremen recuperou o título alemão na liga de futebol de plataforma padrão, que havia perdido no ano passado. Na final, a equipe venceu por pouco 4:3 contra os atuais campeões mundiais de Leipzig. "Motivados por esse ótimo resultado, iremos agora para a RoboCup internacional em Sydney, de 2 a 8 de julho, graças ao apoio da igus®," diz Jan Blumenkap da B-Human. Desejamos à equipe sucesso contínuo!

As fresadoras CNC estão se tornando cada vez mais populares entre os amadores. Elas são rápidas e econômicas de construir e podem ser usadas de várias maneiras. Seja como fresadora, cortadora a laser ou impressora 3D. Um desses amadores é Kay Thömmes. O estudante de engenharia mecânica vem se dedicando a projetos caseiros interessantes há vários anos. Ele já usou uma bucha de rolamento liso linear sem lubrificação da igus® para construir uma impressora 3D. Para sua fresadora CNC impressa, Thömmes mais uma vez optou pelos componentes da igus®: O cabo chainflex® altamente flexível e o e-chain® seguro garantem o roteamento confiável dos cabos nos três eixos. O projeto foi financiado pela igus® como parte do programa de apoio a jovens engenheiros.

Na Universidade de Ciências Aplicadas de Heidenheim, uma equipe de seis jovens estudantes de engenharia mecânica construiu um robô como projeto que pode montar componentes de forma autônoma e reconstruir a si mesmo em sua estrutura básica. O caminho era a meta: o robô tinha que ser desenvolvido, projetado e programado pelos próprios alunos em três meses.
A escolha recaiu sobre um robô articulado de 5 eixos, que oferece muitas aplicações possíveis graças ao módulo final intercambiável. Além disso, podem ser montadas ferramentas de aparafusamento e de preensão. Um controlador de passo de circuito fechado e motores com codificadores foram usados para o sistema de controle. O robô é controlado por meio de um programa escrito por ele mesmo. A precisão é garantida por quatro juntas de robô robolink® D da igus®. Uma engrenagem sem-fim de travamento automático em cada junta garante a capacidade de carga ideal do robô. Além disso, as juntas da igus® são de baixa manutenção e não requerem lubrificação adicional graças aos polímeros de alto desempenho.

A fábrica da igus® em Porz recebeu a visita dos jovens da VDI - os VDInis. Durante o evento de três horas, pais e filhos aprenderam várias coisas sobre plástico, plástico de movimento e a empresa igus®, incluindo um passeio pela fábrica seguido de uma sessão de artesanato da e-chain®.
Os VDInis já estavam familiarizados com o termo plástico. Entretanto, os plásticos de alto desempenho, a moldagem por injeção e o plástico de movimento não estavam. Em uma apresentação de meia hora, os VDInis e seus pais foram informados sobre o plástico, a igus® e seus produtos.
Após a apresentação, houve um breve lanche e, em seguida, chegou a hora do ponto central do evento: a visita à fábrica. Havia muito para ver aqui: desde a preparação de materiais, máquinas de moldagem por injeção e laboratórios de teste até a montagem automática da cadeia eletrônica® usando robôs e cadeias prontas.
Em seguida, os participantes fizeram pulseiras coloridas, colares e até mesmo uma corda de pular com elos da e-chain®.

A Robert Hofmann GmbH impressionou o júri com uma ideia de automação que economiza tempo na impressão 3D. O prêmio, um voucher de 3.000 euros para um braço robótico robolink® D da igus®, tem o objetivo de transformar esse conceito em realidade. O robô de baixo custo seria usado no centro de treinamento da empresa. Essa inovação deve tornar supérflua a substituição manual de placas de construção na impressora 3D da própria empresa. Isso permitiria que o sistema fosse totalmente utilizado. Também seria fácil e conveniente controlá-lo por meio de um aplicativo de smartphone.

No primeiro evento de Fórmula Student deste ano na Holanda, a equipe eMotorsports da Universidade de Ciências Aplicadas de Colônia obteve seu primeiro sucesso. Equipada com mancais de deslizamento iglidur® isentos de lubrificação e mancais de bloco de descanso compensadores igubal® nos pedais, bem como filme deslizante Tribo-Tape de baixo atrito na caixa de direção e mancais de esferas de polímero xiros® isentos de manutenção nos componentes aerodinâmicos, a equipe conseguiu garantir um lugar entre os dez primeiros.

Eles jogam futebol, dominam missões de resgate e assumem a logística em uma fábrica inteligente: os robôs competiram entre si na RoboCup German Open 2018 em Magdeburg, em abril. A equipe da Carologistics se tornou campeã alemã na liga de logística - com o apoio da especialista em plástico de movimento igus®.

Com 141.000 metros quadrados em onze pavilhões, a feira de Colônia será mais uma vez a maior loja de móveis do mundo durante a IMM. É aqui que as mentes criativas do setor apresentam suas inovações. Tanto em design quanto em material. 15 técnicos em madeira iniciantes da Universidade de Ciências Aplicadas de Gsechs, em Hamburgo, exibirão na feira uma série de depósitos para vinhos particularmente elegantes, feitos de teca/carvalho, cortiça e folheado de ardósia. Em seus móveis, eles contam com componentes de mancais lisos livres de lubrificação e manutenção da igus®.

Este ano, a igus® está apoiando a equipe Robo TV do Overather Paul-Klee-Gymnasium na Olimpíada Mundial de Robôs na Costa Rica. O objetivo da competição é realizar uma tarefa dentro de um período de tempo definido usando um robô Lego auto-montado e um software auto-programado.

Paul Saul procurou a equipe de Suporte a Jovens Engenheiros da igus® com a ideia de construir um controle deslizante de câmera que pudesse criar lapsos de tempo automatizados e em movimento, bem como tomadas de rastreamento suaves em curtas-metragens. Devido ao funcionamento silencioso e à baixa vibração da guia linear® da igus, o estudante optou por um trilho drylin® W com um carro correspondente. Um motor de passo conectado ao carro por meio de um acionamento por correia move a câmera no trilho. Esse tipo de motor foi escolhido para obter a maior precisão possível no posicionamento e, ao mesmo tempo, uma alta velocidade de operação. A precisão é particularmente importante para o empilhamento de foco e para garantir uma distância constante em fotos de lapso de tempo. O aluno dedicado imprimiu o suporte da câmera e os suportes do motor usando sua própria impressora 3D.

Essa peça de trabalho é um móvel de corredor em carvalho e MDF laqueado antracite, que possui um tampo deslizante que permite o acesso a um compartimento secreto. Essa orientação invisível é possível graças ao uso do sistema de guia em miniatura N17 da drylin® entre o tampo e a carcaça.

Este ano, 115 equipes de 25 países competiram entre si no Hockenheimring na competição internacional de design. Mais uma vez, os estudantes confiaram nos produtos livres de lubrificação e manutenção da especialista em plásticos de movimento igus®. Seja uma guia linear nos pedais, um eixo de carbono montado a seco no acionamento da direção ou uma extremidade da haste no braço - os produtos da igus® podem ser encontrados em uma ampla variedade de cenários de aplicação.

O xadrez é um dos esportes de cabeça mais populares, que pode ser divertido não apenas em duplas, mas também sozinho. Com o "Chess Buddy", Sebastian Jahn e Julian Krydl desenvolveram uma nova geração de robôs de xadrez como parte de sua tese de graduação. Ele reage diretamente aos movimentos do oponente e move as peças de forma totalmente autônoma. O funcionamento interno motorizado do Chess Buddy consiste em dois eixos de alumínio de precisão nos quais rolamentos deslizantes drylin® R livres de lubrificação permitem que um eletroímã deslize silenciosamente e com baixa vibração para posicionar as peças.

A tarefa de um grupo de estudantes de Heidenheim era projetar e construir um manipulador móvel que pudesse pegar dez cubos de madeira e empilhá-los em um local diferente da sala em um dispositivo fornecido para essa finalidade. A equipe decidiu colocar os cubos em um trilho no manipulador usando uma pinça. O trilho assume a função de um compartimento que pode conter até cinco cubos. Como a posição de ejeção está em um nível mais alto, o ajuste de altura é garantido por um acionamento de fuso. Um acionamento de fuso adicional garante que os cubos sejam ejetados na direção horizontal. Para realizar o projeto com um orçamento baixo, a equipe recorreu ao Young Engineers Support da igus®. Juntamente com o departamento de vendas, os acionamentos do fuso drylin® E e o fuso drylin® SLW com rolamento correspondente foram selecionados para o projeto e instalados com sucesso no manipulador, que a equipe chamou de ACHIM (Manipulador de inserção e manuseio automatizado de cubos). O resultado é impressionante, pois com o fuso livre de lubrificação e manutenção e os motores adequadamente projetados, o manipulador pode pegar os dez cubos de madeira necessários em quatro minutos, girá-los e colocá-los no lugar certo.

No mundo da Formula Student, a construção leve e a inovação estão integradas aos negócios do dia a dia. A instalação de um DRS (Sistema de Redução de Arrasto) para a equipe de Fórmula Student Global Formula Racing de Friedrichshafen também exigiu componentes leves, porém estáveis e resistentes ao desgaste, razão pela qual a equipe recorreu ao Young Engineers Support. Usando o serviço de impressão 3D da igus®, a equipe conseguiu imprimir os insertos da asa de forma rápida e fácil. Os insertos permitem que a asa seja estável e flexível ao mesmo tempo. A produção precisa e rápida significou que os insertos foram imediatamente fixados ao perfil da asa.

A equipe MCGravity, patrocinada pela igus® com mancais de deslizamento, conquistou com sucesso o 6º lugar no Campeonato Alemão de Fórmula 1 nas Escolas. Um total de 230 equipes de toda a Alemanha queria ganhar a cobiçada Fórmula 1 na Copa das Escolas. A equipe de Hamburgo já havia sido vice-campeã nos campeonatos estaduais e garantiu um lugar no Campeonato Alemão, juntamente com outras 16 equipes. Lá, a equipe pôde competir em várias categorias, como a de carro mais rápido ou a de equipe.

A equipe B-Human da Universidade de Bremen, patrocinada pela igus®, venceu mais uma vez a Robocup German Open como a melhor equipe alemã de robótica de futebol após uma emocionante partida final contra a equipe HTWK de Leipzig com um placar de 4:1. A equipe já havia vencido a concorrência da Alemanha, Suíça, Luxemburgo e Itália na rodada preliminar e na semifinal. Os campeões alemães agora estão se preparando para o próximo campeonato mundial no Japão, onde tentarão defender seu título de campeão mundial.

A equipe Infinite Speed do Jakob Fugger Gymnasium conseguiu levar para casa o título de vice-campeã da Baviera no campeonato regional F1 in School South-East deste ano. A equipe de Augsburg usou rolamentos lisos iglidur® J3 tanto no eixo de corte quanto no spoiler dianteiro. A caixa da equipe da Infinite Speed também impressionou o júri. O júri ficou particularmente impressionado com a ideia de exibir informações sobre os membros da equipe e o carro em uma tela sensível ao toque usando códigos de barras autoprogramados, de modo que a equipe recebeu o prêmio especial para o melhor estande de equipe entre as equipes seniores da Baviera, Hesse, Áustria e Holanda.

A equipe Frantic Racing Team da escola de gramática Grootmoor, em Hamburgo, ganhou o primeiro lugar pelo melhor design com seu carro de corrida no campeonato estadual de Hamburgo de Fórmula 1 na escola. A igus® apoiou a equipe tanto na construção do protótipo quanto no carro final com os rolamentos de esferas xiros da xirodur® B180. Além disso, foram usados mancais lisos feitos de iglidur® G nos elementos de guia. Para as corridas de Fórmula 1 na escola, o veículo é montado em uma corda guia para que permaneça em segurança na pista durante toda a distância. Para envolver essa corda da forma mais segura possível, os alunos instalaram nossos mancais de deslizamento na parte inferior dos veículos.

O projeto "Public Brewing" é uma fachada de mídia interativa no prédio da cervejaria Uerige em Düsseldorf. A igus® drylin® ZLW patrocinou o projeto para que a cerveja produzida virtualmente, depois que o visitante controlou o processo desde a moagem do malte até o engarrafamento, operando vários botões, bombas e manivelas, também saia como um exemplar real.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h