Alterar idioma :

Uma combinação perfeita - igus readycable: aproveitamento de cabos industriais de cabos chainflex com conectores plug-in industriais da HARTING. Quer se trate de cabos de controle aproveitados ou de aproveitamento individual personalizado sem quantidade mínima de pedido - a qualidade do cabo chainflex amplamente testada em combinação com os tipos de conectores Han 3A, 6B, 10B, 16B e 24B da HARTING como uma solução readycable pronta para conexão para aplicações industriais ajuda a economizar tempo no aproveitamento de conectores e garante componentes seguros.
O que há de tão especial nisso?
Boas razões para a igus confiar na parceria com a HARTING para a montagem de cabos: Além da capacidade de integração em sua própria produção, os seguintes critérios foram decisivos para a igus ao selecionar a HARTING como fornecedora de conectores plug-in modulares:

O que torna essa parceria tão especial?
A produção de cabos prontos da igus pode utilizar plenamente seus pontos fortes com a HARTING como fornecedora e parceira de projeto de conectores plug-in industriais modulares Han®. Qualidade, rendimento, produtividade e, portanto, também o preço são claramente favoráveis à montagem de cabos industriais na igus. Se você combinar esse processamento mecânico dos contatos nos insertos da HARTING com o processamento mecânico de cabos a montante, áreas especializadas em arreios e armazéns Kanban, você obtém a flexibilidade incomparável do readycable da igus:
"4 anos de garantia do cabo chainflex e calculadora de vida útil baseada em 2 bilhões de ciclos de teste por ano"
Os cabos chainflex usados para readycable são intensamente testados em nosso próprio laboratório de testes de 3.800 m², o maior do setor. Os cabos readycable prontos para conexão garantem uma longa vida útil graças a testes extensivos e verificações de qualidade em nosso próprio laboratório e a mais de 25 anos de experiência na fabricação e no aproveitamento de cabos.
A igus é agora a primeira empresa alemã a ter essa promessa validada para o cabo chainflex. Em um complexo processo de certificação, o instituto americano "Underwriters Laboratories" confirmou a precisão da declaração "da garantia de 4 anos do cabo chainflex da igus e da calculadora de vida útil baseada em 2 bilhões de ciclos de teste por ano". Isso faz com que a empresa sediada em Colônia seja a primeira na Europa a ter a veracidade de uma afirmação publicitária confirmada por uma instituição de testes. No futuro, nenhum cabo chainflex sairá da fábrica em qualquer lugar do mundo que não esteja rotulado com a etiqueta de marketing UL com seu número exclusivo B129699, que se refere à igus.

Um módulo conector pronto para ser conectado em vez de vários conectores individuais
O Module Connect é o conceito de um novo tipo de conector para conectar cabos elétricos, cabos de fibra óptica e mangueiras pneumáticas. Ele é caracterizado por um invólucro plano que economiza espaço e é usado sempre que vários ou um grande número de cabos precisam ser conectados no menor espaço possível.
Esse é um desenvolvimento conjunto da igus & HARTING e faz uso do conector plug-in Han-Modular altamente personalizável da HARTING. Todos os componentes na forma de módulos inseridos, estruturas de junção necessárias e invólucro podem ser combinados de qualquer forma modular e encomendados à igus como readycable para o cable harnessing. A igus já deu o sinal verde para os primeiros projetos de amostra em 2018.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h