Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
A empresa Breckle é um dos maiores fabricantes de colchões da Alemanha. Mas a demanda correspondente foi limitada desde o início de 2020. Ao mesmo tempo, em fevereiro de 2020, foi relatada alta demanda por respiradores pelo setor de saúde, então a empresa decidiu mudar parte de sua produção para respiradores.
A empresa enfrentou vários desafios ao mesmo tempo: pressão de tempo e custo, bem como a crescente necessidade de níveis de automação com o aumento da demanda.
Com a automação de baixo custo, uma solução de automação modular para embalagem de máscara foi desenvolvida - econômica, entregue rapidamente e adequada para automação de nível básico. Graças ao sistema modular de automação de baixo custo, a solução pode ser expandida de forma fácil e rápida para atender aos requisitos individuais.
Hoje, a empresa Breckle produz cerca de um milhão de máscaras por semana.
Para poder responder o mais rápido possível à demanda imprevista por máscaras de proteção respiratória, a Breckle GmbH teve que reestruturar sua própria produção às pressas. No começo, as máscaras eram feitas à mão. Com o aumento da demanda, a empresa adquiriu o know-how e automatizou a produção de máscaras passo a passo.
Além da entrega rápida e dos baixos custos da solução de automação, o uso de componentes higiênicos para a produção e embalagem de máscaras respiratórias é o foco principal.
Além disso, o espaço disponível na sala de produção é limitado e, portanto, as máquinas precisam ter o máximo de espaço possível.
Para que as máscaras de proteção respiratória sejam certificadas como marca alemã, o material para produção não é comprado na China. Para poder acompanhar os padrões de custo e higiene dos fabricantes estrangeiros, a Breckle conta com componentes da Low Cost Automation, entre outros, para sua produção e embalagem altamente automatizadas.
Toda semana, quatro máquinas com aprox. 20 funcionários produzem cerca de 100.000 máscaras OP e FFP2. Para a embalagem manual e monótona das máscaras, são utilizados dois sistemas de embalagem totalmente automáticos baseados no sistema de robô linear igus. As máscaras, que passaram com sucesso no controle automático de qualidade, são preenchidas através de uma correia transportadora com a ajuda de rolamentos e eixos de secagem nas caixas de papelão. Eles são fornecidos automaticamente pelo sistema de robô linear.
Impulsionados por um acionamento por correia dentada plana, os robôs lineares planos drylin E movem-se absolutamente sem lubrificação e atendem a altos padrões de higiene. Para toda a cinemática do robô, o fabricante da planta Ximaj usa um sistema de controle B&R, que por sua vez se comunica com um sistema de controle dryve D1 da igus para controlar os motores do sistema.
Com a introdução do sistema de garantia de qualidade e das máquinas de embalagem automática, a produção de máscaras foi reduzida de três turnos para dois. Além da economia de tempo, também há uma vantagem de alto custo. As soluções de automação da LCA geralmente são pagas dentro de um ano. Os componentes otimizados tribologicamente são livres de lubrificação e manutenção.
Com o aumento da demanda por máscaras de proteção respiratória, a Breckle continuará a expandir a produção automatizada no futuro.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h