Alterar idioma :

Os processos de soldagem são categorizados (de acordo com a norma DIN 8505) de acordo com vários aspectos. É feita uma distinção entre solda suave e solda dura: A soldagem suave envolve a soldagem com soldas cuja temperatura de líquido é inferior a 450 °C. A soldagem dura, por outro lado, envolve a soldagem com soldas cuja temperatura de líquido está entre 450 e 900 °C. A brasagem, por outro lado, envolve a soldagem com soldas cuja temperatura de líquido está entre 450 e 900 °C. As juntas brasadas geralmente são mecanicamente mais estáveis do que as juntas com solda macia.

Isso aumenta a qualidade e a segurança, mesmo com trabalho manual
Tanto as conexões crimpadas quanto as soldadas são adequadas para fazer conexões elétricas. As últimas são geralmente preferidas quando a condutividade elétrica precisa ser constantemente garantida por um longo período de tempo ou quando o ponto de conexão precisa ser permanentemente vedado.
Mas tenha cuidado: a soldagem precisa ser feita com habilidade. O que muitas vezes parece simples à primeira vista é, em uma inspeção mais detalhada, um processo complicado que precisa ser dominado. O white paper apresenta os erros mais graves na produção de juntas soldadas. Usando o exemplo do aproveitamento de cabos e sistemas de suporte de cabos, ele explica por que as juntas soldadas com suporte tecnológico são preferíveis àquelas feitas à mão em um ambiente industrial.
O documento também discute as vantagens econômicas resultantes da reprodutibilidade dos resultados da soldagem. Ele conclui com os riscos que a soldagem manual acarreta para as pessoas e os materiais e como eles podem ser minimizados.

Estação de solda profissional na igus readychain
Os engenheiros mecânicos e integradores de sistemas que não podem confiar exclusivamente em conexões de crimpagem devem prestar mais atenção à qualidade das conexões soldadas. Essa é a única maneira de garantir que a condutividade elétrica dos componentes permaneça constante por um longo período de tempo e que o ponto de conexão esteja permanentemente protegido, por exemplo, da influência de gases ou líquidos.
Há também outras vantagens da soldagem com suporte de máquina:
readychain® Exemplos de aplicativos da prática
Nº 1 no mundo em cabos de acionamento compatíveis com correntes
A linha® readycable® da igus abrange desde uma grande seleção de cabos de acordo com vários padrões de fabricantes, como Siemens, SEW ou Beckhoff, até cabos para tecnologia de vídeo/visão e cabos Ethernet pré-fabricados até CAT7. Você pode obter os seguintes benefícios de custo com cada cabo individual:

Verificado pela UL: a igus® recebe o mais alto reconhecimento de uma organização de testes respeitada mundialmente
Nós damos uma garantia de 4 anos para nossos cabos com a consciência tranquila, pois com mais de 30 anos de experiência em nosso laboratório de testes de 3.800 m² e 700 testes paralelos, podemos fazer previsões confiáveis sobre a vida útil de nossos cabos e dos sistemas finais pré-montados prontos para conexão.
Agora somos a primeira empresa alemã a ter essa promessa validada para nossos cabos. Em um complexo processo de certificação, o instituto norte-americano "Underwriters Laboratories" confirmou a exatidão da declaração "igus® Garantia de 4 anos do cabo chainflex® e calculadora de vida útil com base em 2 bilhões de ciclos de teste por ano". Isso nos torna, como uma empresa sediada em Colônia, a primeira na Europa a ter a veracidade de uma declaração publicitária confirmada por uma instituição de testes. No futuro, nenhum cabo chainflex® sairá da fábrica em qualquer lugar do mundo que não esteja rotulado com a etiqueta de marketing UL com seu número exclusivo B129699, que se refere à igus®.
Essas declarações sobre a qualidade da igus® criam confiabilidade e segurança de planejamento para todo o seu processo de investimento; ainda mais agora que foram confirmadas por um órgão externo! Você pode ler tudo sobre a verificação UL e o processo de certificação associado aqui, gratuitamente:

Mostraremos a você soluções que podem economizar até 88% do tempo de montagem, reduzir o peso em até 48% ou reduzir os custos de armazenamento a zero.
Determine seu potencial de economia individual e a solução ideal quando se trata de tecnologia e economia de custos.

Conectores industriais
Conectores de energia, conectores de sinal e vários milhares de componentes de conectores - é assim que a igus® cria alta disponibilidade de material com prazos de entrega curtos.

Cabos vendidos por metro
Cabos vendidos por metro para aplicações móveis na cadeia de energia: o chainflex® atende a todos os requisitos de segurança de compatibilidade eletromagnética, bem como a normas e diretrizes como UL, CSA, EAC e muitas outras.

Cabos de acionamento prontos para conectar
Com cerca de 4.600 cabos pré-montados de motor, servo, sinalização e codificador, a igus® é a número 1 do mundo em cabos pré-montados para uso em cadeias de energia.

Sistemas de suporte de cabos prontos para instalação
Sistemas de suporte de cabos prontos a partir de uma única fonte: economize até 80% nos custos do processo com nossas ofertas da igus® readychain®.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h