Com um cabeçote de torre, o "Speedmounter" pode pegar até doze componentes diferentes ao mesmo tempo e montar a placa de circuito com eles. Isso acontece em uma velocidade vertiginosa.
A torre do montador personalizado da IPTE se move a uma velocidade de 300°/s, com o cabeçote se movendo em incrementos de 30° cada vez que doze ferramentas são montadas. Os resultados são mostrados em comparação com outros montadores especiais. O desempenho real da colocação com esse processo é significativamente maior do que com todas as outras máquinas do mundo.
As demandas sobre os componentes que realizam seu serviço na montadora especial são, portanto, altas. O foco está sempre na disponibilidade do sistema. A confiabilidade das montagens individuais deve ser sempre garantida. Os fornecedores das peças com as quais as máquinas são fabricadas também precisam enfrentar testes rigorosos. Como uma empresa com certificação ISO, a qualidade e a confiabilidade dos fornecedores são verificadas com muito cuidado.
Isso se deve principalmente ao fato de que, no passado, muitas vezes havia limitações na disponibilidade dos sistemas devido a problemas com cabos. Era preciso evitar paradas e perdas de produção. Um fim de semana inteiro para desmontar e substituir o conjunto de cabos não é aceitável para nenhum cliente.