Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Rolamentos de agulhas vs. buchas autolubrificantes de polímero iglidur®

Substituir uma bucha de agulha por uma bucha iglidur® reduz os custos por um fator de 3 a 4. Independentemente de ser um padrão do estoque ou uma solução especialmente confeccionada sob medida. As buchas autolubrificantes iglidur® são a primeira opção quando é importante ter um produto leve, resistente ao meio e à corrosão, com alta robustez e longa vida útil.

Qual a diferença entre os dois tipos de buchas?

Rolamentos de agulhas

Rolamentos de agulhas

Alta precisão e rigidez

Requerem lubrificação contínua com lubrificantes e óleo

Custos recorrentes devidos à manutenção e à lubrificação

A corrosão pode prejudicar seriamente o funcionamento

Maiores custos de compra e fabricação que a solução em iglidur®

O nível de compactação varia de acordo com o design

Sensível a choques e à força contrária à direção da carga

Buchas autolubrificantes iglidur®

Buchas de polímero iglidur®

Autolubrificantes e livres de manutenção

Resistentes à corrosão

Econômicas

Leves

Extremamente resistentes ao desgaste

Vida útil previsível

Não contêm partes móveis

Adequados para materiais com eixo macio


Por que as buchas autolubrificantes iglidur® não precisam de lubrificação?

Um olhar mais detalhado sobre o material iglidur®
As buchas autolubrificantes iglidur® são feitas de plásticos de alta performance tribologicamente otimizados (para atrito e desgaste) especialmente projetadas pela igus®. Elas contêm lubrificantes sólidos, que após a fase de início, estão sempre localizados na superfície de contato com o eixo e, além disso, são parcialmente liberados quando o parceiro em contato é movido. Portanto, os lubrificantes sólidos também são depositados na superfície do eixo através de microabrasão, lubrificam a bucha e fazem com que o produto não precise de manutenção.
As buchas de agulha precisam de uma lubrificação contínua, caso a lubrificação falhe, ocorre dano ao material levando ao que é chamado de movimento preso. Muitos danos às buchas de rolos são causados por uma falta de lubrificação ou por lubrificação incorreta.

O que torna as buchas autolubrificantes iglidur® tão duráveis?

As buchas autolubrificantes iglidur® não têm filme de lubrificação nem uma camada deslizante. Os lubrificantes sólidos distribuídos uniformemente no material garantem um baixa atrito a todo momento. Esta composição uniforme dos compostos plásticos também garante uma longa vida útil, uma vez que toda a espessura da parede da bucha autolubrificante serve como uma zona de desgaste. As fibras de reforço permitem uma melhoria adicional das propriedades mecânicas e garantem que as buchas resistam até mesmo a cargas elevadas. Além disso, as buchas autolubrificantes iglidur® são muito robustas e muito duráveis mesmo quando utilizadas com sujeira, cargas de borda, choques e vibrações.
As buchas autolubrificantes iglidur® são duráveis até mesmo sob carga contínua

Por que as buchas autolubrificantes iglidur® são resistentes à corrosão?

iglidur® em uso com sujeira e umidade
O processo de corrosão pode afetar grandemente a função das buchas metálicas, em especial as buchas de agulha: caso a água, a condensação ou ácidos penetrem no rolamento, isso muitas vezes leva à interrupção do funcionamento devido à ferrugem. Em comparação, dependendo da escolha de material, s buchas de plástico são caracterizadas pela baixa absorção de umidade. Além disso, devido à sua natureza orgânica, eles são resistentes a meios inorgânicos bem como soluções de sal, álcalis e ácidos.

O que torna o iglidur® tão atraente mesmo com a baixa precisão?

As vantagens das buchas de rolos são sua alta precisão e rigidez. Quanto mais rolos de agulha são usados, mais estáveis e rígidos se tornam. A força da precisão é apresentada pelos buchas de agulha em caixas de engrenagens e máquinas-ferramenta. Entretanto, a inclinação devido à sua rigidez pode resultar em altas pressões nas extremidades entre os rolos e os caminhos da bucha, o que leva ao desgaste. Embora isso possa ser mitigado por extremidades com perfil convexo, não pode ser evitado. Aqui – e em muitas outras aplicações onde esta alta precisão não é necessária ou mesmo uma desvantagem – são usados as buchas autolubrificantes iglidur®. Nesses casos, eles suportam um maior grau de cargas de borda, erros de alinhamento e cargas de impacto.
Veículo agrícola com buchas de eixo iglidur®

Por que as buchas autolubrificantes iglidur® são tão econômicos?

Instalação solar com peças especiais iglidur®
As buchas autolubrificantes iglidur® feitas de plástico de alto desempenho são produzidas através do econômico processo de moldagem por injeção e podem ser quase que livremente projetadas com relação à sua forma e dimensão. Isso ajuda a reduzir os custos do material. Devido à sua propriedade autolubrificante, não há custos com lubrificação ou manutenção ao utilizar as buchas autolubrificantes iglidur®. Os custos também são reduzidos pelo potencial de combinar eixos mais suaves. Outras características incluem tempo de desenvolvimento mais curto e baixo custo de processo devido ao uso de muitas ferramentas online da igus®, tais quais o Localizador de produtos e a calculadora de vida útil.

Saiba mais sobre as buchas deslizantes iglidur®

Laboratório de teste com equipamentos de teste para buchas autolubrificantes Saiba mais sobre as buchas deslizantes iglidur®, visite nossa loja online ou obtenha dicas e informações úteis sobre dimensionamento, instalação e muitos outros tópicos relacionados à tecnologia de buchas.

Base de conhecimento

As mãos tocam no tablet Aqui você encontra respostas para as perguntas mais importantes sobre as buchas autolubrificantes iglidur. Respondido em detalhes por nossos especialistas na área de tecnologia de buchas autolubrificantes. 

Buchas autolubrificantes iglidur em uso

Máquinas agrícolas no campo Cada vez mais engenheiros de design e manutenção confiam nas nossas buchas autolubrificantes em polímero iglidur® para as suas aplicações com movimento. São até 40% mais econômicos do que as soluções em metal, livres de manutenção e lubrificação e entregues rapidamente.