Alterar idioma :
Os plásticos para movimentação são plásticos de alto desempenho usados em todo o setor e não exigem lubrificação após a instalação.
Isso significa não apenas economia de graxas e óleos lubrificantes caros.
Os clientes também economizam tempo de manutenção, custos com mão de obra, o risco de lubrificação incorreta ou insuficiente, tempo de inatividade do sistema e substâncias nocivas que acabam no meio ambiente ou no ralo. Nós chamamos isso de: "GO ZERO"

Isso economiza 22 pontos de lubrificação por cultivador da Lemken.
Com isso, a Huppenkothen economiza 220 ciclos de manutenção por miniescavadeira.
Isso permite que a Heineken Brasil economize até 28 toneladas de CO2 equivalente por ano.

Neste white paper, mostramos quais setores e empresas já estão usando com sucesso a tecnologia de buchas e mancais livres de lubrificação e manutenção e o quanto se beneficiam da economia de custos.
A Heineken Brasil (tecnologia de bebidas), a KettenWulf (tecnologia de acionamento e transportadores) e a Rockinger (engenharia agrícola) estão presentes nessa lista.
Outros tópicos:

... é especializada na fabricação de equipamentos agrícolas. Isso inclui o Karat 9, um cultivador intensivo com dentes de até 30 centímetros de comprimento. Para evitar danos à ferramenta, os dentes se desviam quando submetidos a força excessiva, como pedras no solo.
Para garantir o movimento de deflexão, foram usadas buchas metálicas em todos os dentes. No entanto, as buchas de metal precisavam ser lubrificadas por até uma hora todos os dias. Se isso não fosse feito, haveria corrosão e desgaste.
As buchas autolubrificantes iglidur usadas atualmente operam completamente sem lubrificação externa, pois o material contém lubrificantes sólidos autolubrificantes. Isso não apenas poupa o tempo do agricultor mais tarde, mas ele também se beneficia da alta capacidade de carga das buchas, de sua menor suscetibilidade à sujeira e do aumento da vida útil das buchas.
Economia de custos com lubrificantes
Economia de custos com mão de obra
Economia de tempo de manutenção
Economia de CO2 equivalente
Água doce menos contaminada por poluentes
Solo menos contaminado devido à descarga de poluentes
Você pode ler os cálculos detalhados no estudo.

... com guia de trilho curvo e livre de lubrificação na cabine do trator.

... com inserto livre de lubrificação no acoplamento do reboque.

... com esteira porta cabos robusta para a condução segura da mídia em ambientes empoeirados e sujos.



... é uma fornecedora de escavadeiras compactas, miniescavadeiras e outros equipamentos pequenos e veículos de construção.
Nas escavadeiras, os pontos de mancalização entre a vara e a caçamba da escavadeira são expostos a forças elevadas e condições ambientais adversas. Ainda são usados soquetes de aço, que devem ser lubrificados diariamente para garantir uma operação suave e de baixo desgaste.
Quatro buchas livres de lubrificação feitas de polímero de alto desempenho substituem as buchas metálicas na conexão entre o braço e a caçamba. Isso não apenas economiza 220 operações de manutenção por ano, mas também poupa ao usuário os altos custos de graxa lubrificante. O risco de lubrificação insuficiente ou incorreta também é reduzido.
Economia de custos com lubrificantes
Economia de custos com mão de obra
Economia de tempo de manutenção
Economia de CO2 equivalente
Água doce menos contaminada por poluentes
Solo menos contaminado devido à descarga de poluentes
Você pode ler os cálculos detalhados no estudo.

... por exemplo, com buchas de polímero iglidur G para movimento do braço livre de lubrificação.

... com buchas para serviço pesado totalmente livres de lubrificação e manutenção, feitas de material composto de fibra.

... com esteira porta cabos de polímero robusta e livre de corrosão para a condução segura de mídias.



... é a filial brasileira de um total de 160 filiais da mundialmente famosa marca de cervejas Heineken.
As modernas fábricas de engarrafamento podem encher até 70.000 garrafas por hora. Esse processo exige um grande número de peças móveis, como na tecnologia de transportadores. Até agora, a Heineken Brasil tinha que verificar e lubrificar regularmente 600 rolamentos radiais nas correias transportadoras.
Os mancais de polímero agora são usados na tecnologia de transportadores. No futuro, eles não precisarão mais ser lubrificados ou reparados durante o trabalho de manutenção. Assim, a Heineken Brasil está economizando 1.560 horas de manutenção por ano e 2.815,49 euros em custos apenas com lubrificantes.
Economia de custos com lubrificantes
Economia de custos com mão de obra
Economia de tempo de manutenção
Economia de CO2 equivalente
Água doce menos contaminada por poluentes
Solo menos contaminado devido à descarga de poluentes
Você pode ler os cálculos detalhados no estudo.

... com roletes transportadores xiros para correias transportadoras livres de lubrificação.

... com mancais flangeados igubal livres de manutenção para operação a seco.

... com redutores modulares e econômicos Apiro.

*Premissas para dimensionamento:
Engenharia agrícola
Máquinas de construção
Tecnologia de bebidas