Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Buchas autolubrificantes iglidur

Sem lubrificação, sem manutenção

O funcionário lubrifica o ponto de apoio com uma pistola de graxa

Onde quer que haja movimentação de metal sobre metal, é necessária uma lubrificação regular. As despesas incorridas com lubrificantes, manutenção e mão de obra custam milhões. Qualquer pessoa que já tenha experimentado os danos causados por uma lubrificação inadequada sabe que é nesse ponto que tudo fica realmente caro. A igus oferece a tecnologia de buchas sem lubrificação, com a qual você pode economizar esses custos.

Como funciona? As buchas autolubrificantes iglidur contêm partículas lubrificantes sólidas, milhões das quais estão embutidas em pequenas câmaras no material. Isso cria o chamado efeito autolubrificante pelo qual as buchas de plástico iglidur
não requeremlubrificantes adicionais. Um estudo da RWTH Aachen é o primeiro a mostrar o potencial de economia das buchas deslizantes em polímero autolubrificantes em termos de custos com lubrificantes, mão de obra e manutenção.
 

O que você encontrará nesta página:

O que nossos clientes
economizam ▼ Como funciona o efeito autolubrificante? ▼
 Artigo: pontos de apoio sem lubrificação? ▼
 Estudo RWTH ▼

O que nossos clientes economizam

Logotipo da Heineken Brasil
R$17.330 de custos 1
1.560 horas de manutenção 2
180,08 kg de CO2 equivalente 3

A Heineken Brasil usa a tecnologia de buchas autolubrificantes da igus nas correias transportadoras e, assim, aumenta a confiabilidade. Assim, os tempos de inatividade são reduzidos ao mínimo.
Indústria de bebidas
Logotipo da Rockinger
R$535 de custos 1
13 horas de manutenção 2
1,4kg de CO2 equivalente 3

A Rockinger usa um inserto de desgaste autolubrificante no acoplamento de esferas KS80, o que torna a lubrificação supérflua e minimiza a manutenção. 
Logotipo da Krones AG
R$327 de custos 1
13 horas de manutenção 2
3,8 kg de CO2 equivalente 3

Ao usar uma bucha de plástico por estação de etiquetagem, a Krones AG economiza mais de 50 euros e 13 horas de manutenção por ano.
Logotipo da Wacker Neuson
R$6.863 de custos 1
73,3 horas de manutenção 2
79,36 kg de CO2 equivalente 3

O fabricante de máquinas de construção Wacker Neuson usa buchas iglidur resistentes à sujeira e livres de manutenção em 25 pontos de apoio nos sistemas de braço de escavadeiras compactas.
Aplicativo Wacker Neuson
Logotipo da Lemken
R$541 de custos 1
14,7 horas de manutenção  2
6,3kg de CO2 equivalente 3

A Lemken é especializada na fabricação de equipamentos agrícolas para cultivo do solo, semeadura e proteção de culturas e economiza 22 pontos de lubrificação por cultivador. 
Aplicativo da Lemken
1 Economia anual de custos devido ao uso de buchas de deslizamento de plástico por máquina/sistema
2 Economia de tempo anual devido ao uso de buchas deslizantes de plástico por máquina/sistema
3 Economia anual deCO2 equivalente devido ao uso de rótulas de plástico por máquina/sistema

Deseja economizar custos com lubrificantes, manutenção e mão de obra?
Solicite uma consulta sem compromisso agora.


Como funciona a autolubrificação?

As buchas de deslizamento iglidur contêm milhões de lubrificantes sólidos em câmaras minúsculas que estão embutidas em um material reforçado com fibras. O material libera pequenas quantidades de lubrificantes sólidos dessas câmaras. Isso é suficiente para lubrificar os arredores imediatos.

Eles também ajudam a reduzir o coeficiente de atrito dos materiais iglidur. A integração em câmaras minúsculas também tem a vantagem de que os lubrificantes sólidos não podem ser espremidos para outros lugares, como acontece com a lubrificação convencional. 

Graças ao efeito autolubrificante, a manutenção é reduzida ao mínimo. A relubrificação regular não é necessária, pois os lubrificantes sólidos incorporados e a sujeira ou poeira não podem aderir ao ponto de apoio.
Aumento de 200 vezes dos polímeros de base com fibras e lubrificantes sólidos de uma bucha de plástico iglidur Aumento de 200 vezes dos polímeros de base com fibras e lubrificantes sólidos de uma bucha de plástico iglidur

White paper

Pontos de rolamento sem lubrificação?​ Guia, dicas de especialistas e exemplos práticos

Preparamos os seguintes tópicos para você em nosso white paper:
Quanto custa a lubrificação?
Custos da lubrificação para a indústria e o meio ambiente
Sistemas de buchas livres lubrificação como uma alternativa
Como funcionam as buchas de deslizamento sem lubrificação?
Condições operacionais para buchas deslizantes sem lubrificação
✅ "Melhores práticas" - histórias de sucesso e diretrizes
Como nós o apoiamos
 
Faça o download já gratuitamente (PDF)

Estudo da RWTH:

Até 14 milhões de euros de economia potencial por ano graças às buchas de polímero livres de lubrificação

Visualização do estudo da RWTH
Um estudo independente encomendado pela igus quantifica os benefícios ecológicos e econômicos dos mancais de deslizamento de plástico autolubrificantes pela primeira vez. Ele foi realizado pela Werkzeugbau Akademie, uma empresa de pesquisa que trabalha no Campus RWTH Aachen como parte de um dos maiores laboratórios de pesquisa da Europa no campo da tecnologia de produção, juntamente com o Instituto Fraunhofer, entre outros.

Como parte do estudo, foram realizadas entrevistas com especialistas de nove empresas dos setores de tecnologia de automação, maquinário de construção, agricultura, alimentos, embalagens e engarrafamento. Os participantes incluem a B. CNH Industrial, a Heineken e a Krones AG