Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Melhore a sua tecnologia & reduza custos com a tecnologia linear drylin®


Determine seu potencial de economia pessoal AGORA *
 
*Quando falamos de economia em termos de tempo ou dinheiro gasto em instalação, seleção, design etc., ou sobre aprimoramento técnico na forma de facilidade de instalação, durabilidade etc., se não conseguirmos lhe mostrar nenhuma economia ou melhoria, recomendamos uma solução alternativa.
Aumentar a tecnologia, Reduzir custiis com rolamentos de esferas de plástico xiros®

Reduzir custos

Reduzir custos
  • Produção econômica em moldagem por injeção
  • Economize tempo com montagem rápida (apenas alguns segundos)
  • Nenhum lubrificante necessário

Sempre a guia linear mais econômica que funciona.
Com a tecnologia linear drylin da igus
 

A superengenharia é coisa do passado. A melhor guia linear não precisa ser a mais cara.
Encontre rapidamente a guia linear com a melhor relação preço/desempenho para sua aplicação.


Serviço de cálculo de vida útil para tecnologgia linear drylin®
 
 

 

Calcule a vida útil de maneira rápida e fácil online

Reserve apenas alguns minutos para descobrir quanto tempo a tecnologia linear irá durar em sua aplicação - e selecione a tecnologia com a melhor relação preço/desempenho. Individualmente projetado para sua aplicação.  
Calcule a vida útil agora

▲ Aumentar a tecnologia


 
 
Faça sem lubrificantes completamente


Para a tecnologia linear feita de metal, a lubrificação é indispensável, pois de outro modo poderia enferrujar, apreender ou tornar-se severamente desgastada. Com a nossa tecnologia linear, que depende de plástico para peças móveis, você não precisa nem de uma única gota de lubrificante. Dessa forma, você pode se beneficiar da total liberdade de manutenção, alta resistência à sujeira e padrões higiênicos significativos.
A tecnologia linear drylin® é livre de lubrificação
Tecnologia linear drylin® livre de corrosão
 
 
 

Corrosão? Não, obrigada!

A tecnologia linear de plástico tem uma vantagem crucial sobre essa tecnologia feita de metal: é completamente livre de corrosão. Mesmo em ambientes corrosivos, a tecnologia linear drylin continua operando silenciosamente e tem uma longa vida útil - completamente sem manutenção.


Economize até 50% de peso


A tecnologia linear feita de metal é muito pesada. Mas a tecnologia linear drylin é muito leve, pois é feita de plástico e  alumínio, tornando-a uma alternativa melhor para muitas aplicações.   Onde quer que o baixo peso seja importante, nossa tecnologia linear de plástico leve é uma boa solução.
Economia de peso em até 50%

▼ Reduzir custos

Tecnologia linear drylin® livre de corrosão
 
 

Até pouco menos de 50% mais econômico do que soluções comparáveis feitas de metal


A tecnologia linear de plástico se destaca de sua contraparte de metal, não apenas devido avantagens técnicas,como a ausência de lubrificação e corrosão, mas também porque é até  50% mais econômica.
Compre tecnologia linear econômica aqui - em nossa loja online

Você precisa de mais comparações de preços para sua tecnologia linear feita de metal, plástico ou cerâmica para identificar seu potencial de economia? Nós aconselhamos você! É a nossa missão!


Conheça o mundo dos produtos drylin®.

Aumentar a tecnologia e reduzir custos com os sistemas lineares drylin®
Peça sua caixa de amostras grátis para conhecer e aprender mais sobre as guias lineares drylin® livres de lubrificação e de manutenção e as roscas de alta hélice dryspin®.
Encomende aqui

∎ Operação suave decisiva


A longa vida útil em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, era o requisito para um sistema de circulação para este centro de embalagem automatizado.  Centenas de pacientes, que passam sete dias no hospital, em média, precisam receber os medicamentos corretos 24 horas por dia, 7 dias por semana, que são embalados individualmente aqui.
 
Guias de perfil drylin W | Rosca de alta hélice com porca de plástico | Buchas lineares drylin W

Centro de blister igus

Outras referências de clientes
 
KHS Labelling machine | Fabmaker | Motion Solutions GmbH


 
 

● Sustentabilidade

Não é necessário lubrificação


Para nossa tecnologia linear, você não precisa de uma única gota de lubrificantes. Não apenas nossos usuários, mas também o meio ambiente lucra com isso. Além disso, plásticos tribologicamente otimizados mostram um comportamento de abrasão significativamente melhorado quando comparado com os plásticos convencionais .
Plásticos tribologicamente otimizados na igus®

Aumentar a tecnologia. Reduzir custos. Mude agora!

Mude agora para os rolamentos de esferas de plástico xiros®