Cabos bus para esteiras porta cabos

Soluções bus sofisticadas para elevada taxa de transferência de dados

Com o aumento da automação nos últimos anos, os requisitos de transmissão de dados têm vindo a aumentar constantemente. As distâncias através das quais os dados são transferidos, desde os sensores até à unidade de avaliação são conexões simples 1:1. Cabos de dados usados para lidar com isso. Agora eles estão sendo substituídos, pouco a pouco, por sistemas de bus, que permitem uma comunicação mais rápida e mais complexa dentro do sistema. Requer cabos bus associados, que são bons a transmitir sinais digitais com os seus passos vincados. Esses cabos são, por isso, cabos de dados especiais criados especificamente para os requisitos do sistema de bus em questão. No caso mais simples, isto pode ser a cor e seção ou certas propriedades de capacidade ou de indução que permitem a resistência de onda característica necessária. Atualmente, estes cabos são a base dos sistemas bus conhecidos, tais como o Profibus, o Profinet e o CAN bus, mas também o USB ou o CC-Link. Aqui você pode ver as características que permitem a transmissão de dados em funcionamento contínuo.
 
Comprar cabos de bus

O texto alternativo ainda tem de ser substituído

Ethernet

Vários sistemas bus são baseados em Ethernet. Marcas bem conhecidas incluem Profinet, CC-Link IE, EtherCat e Sercos. Todos têm por base uma estrutura que tem sido utilizada durante muitos anos em mainframes e PCs. A Ethernet é descrita em categorias que incluem frequências e capacidades de volume de dados de 100 Mbps a 10 Gbps. Os termos CAT5, CAT5e, CAT6A e CAT7 são utilizados com frequência. Estes cabos contêm dois ou quatro pares em uma malha ou malha externa, dependendo dos requisitos. Nós preparamos uma tabela que considera os parâmetros mecânicos, para além dos parâmetros elétricos que acabamos de mencionar.

Aqui você tem a oportunidade de experimentar o cabo bus CFBUS como um modelo tridimensional virtual

Cabo de bus CFBUS.045

Profinet

O cabo Profinet é um dos mais populares cabos bus para utilização na indústria. A capacidade em tempo real e o conceito modular faz isso ser uma opção perfeitamente adequada a uma grande variedade de aplicações. A igus tem nove qualidades mecanicamente diferentes de cabos Profinet, desde cabos em PVC até cabos em PUR, passando por cabos pelos cabos para aplicações extremas, como as que envolvem movimento de torção ou que requerem grande resistência. A Profinet se encaixa no padrão Industrial Ethernet, juntamente com sistemas de bus como Sercos, EtherCat e CC-Link IE. igus é um membro da organização do usuário Profinet e está em conformidade com todos os padrões de mercado exigidos.
O texto alternativo ainda tem de ser substituído

O texto alternativo ainda tem de ser substituído

SPE

Single Pair Ethernet (SPE), o mais recente modelo do grupo de sistemas bus. A nova tecnologia bus foi apresentada em 2019 e desde então tem vindo a conquistar progressivamente o mercado. Esta inovação oferece novas capacidades para o mercado do IIoT em rápido crescimento. O que é especial aqui no novo design deste cabo: um único par, mas com a capacidade de transmitir um sinal CAT5e. Estamos a trabalhar continuamente com a organização SPE no aperfeiçoamento e normalização desta tecnologia. Esta tecnologia tem capacidades notáveis, particularmente em aplicações que envolvem um espaço de instalação reduzido.

Profibus

Atualmente, o Profibus é um dos mais importantes cabos bus industriais. Foi desenvolvido nos anos 90 e rapidamente se tornou o padrão de confiabilidade e grande quantidade de dados. A Organização Profinet Nutzer (PNO), Associação Regional PI da Alemanha, preocupa-se com o aperfeiçoamento técnico e a coordenação de várias empresas membros, como a igus. O cabo, com os seus condutores de revestimento vermelho e verde, é muito distinto. A igus fornece cabos Profinet chainflex em PVC, PUR e TPE para qualquer aplicação em esteiras porta cabos.
O texto alternativo ainda tem de ser substituído

O texto alternativo ainda tem de ser substituído

CAN Bus

O CAN bus é extremamente resistente e notável pelo seu robusto protocolo de rede. As suas origens estão na indústria automóvel, e é comum encontrar-se hoje em dia nos sistemas industriais. A coisa especial sobre esses cabos de bus CAN é que eles estão disponíveis com diferentes seções transversais conforme necessário e são usados para diferentes aplicações com um ou dois pares. Como com outros sistemas bus, chainflex oferece cabos para cursos lineares e para torção.

Outros cabos bus

Os cabos bus são utilizados em uma variedade de aplicações, e os sistemas bus em computadores ou na eletrônica de consumo são também normalmente utilizados em aplicações industriais. Um exemplo é o USB 2.0 e USB 3.0, que têm conectores distintos e podem muitas vezes ser encontrados em câmeras industriais. O mesmo é válido para DVI, uma típica interface para monitores. Existem também soluções chainflex para estes cabos bus. Algumas aplicações requerem sistemas bus proeminentes tais como INTERBUS ou DeviceNet, que fazem parte da família de cabos bus CFBUS. Há também o proeminente cabo bus ASi, que é facilmente identificável em qualquer sistema devido à sua cor amarela e cantos quadrados.
O texto alternativo ainda tem de ser substituído

O que faz de um cabo bus um cabo de dados especial?

A função do cabo bus, no que diz respeito à transmissão de sinais com baixa energia, é semelhante à de um cabo de dados. O importante não é um grande fluxo de corrente, mas uma boa transmissão de sinais a longo prazo. É diferente dos cabos de dados devido à sua configuração elétrica, que é harmonizada especificamente para o sistema bus. Também possui diferentes valores elétricos e projeto mecânico (seção transversal e cor do núcleo). Um cabo bus é um cabo de dados especial, por assim dizer.

Dicas dos especialistas da igus

Cabo bus em movimento - o que é diferente?

Um design para um cabo bus irá, naturalmente, concentrar-se em uma boa transmissão de dados. A transmissão de dados depende da disposição de componentes como blindagem e núcleos, que determinam a qualidade da transmissão, pois são a base dos valores capacitivos do cabo. A posição muda durante o movimento, o que, por sua vez, altera a qualidade da transmissão de dados. O design especial assegura constantemente boas propriedades de transmissão de dados. A transmissão contínua de dados de alta qualidade é importante, ou tem tido dificuldades nessa área? Teremos o prazer em falar com você e te ajudar. Nos envie um email.
Dicas dos especialistas da igus

Cabos de bus em uma longos cursos

Nossa postagem no blog sobre o tema

Cabos de bus para cursos longos e as alternativas

Em cursos longos, nossos produtos precisam suportar permanentemente uma carga pesada. Porque assim que falamos de cursos longos, muitas vezes surge a questão do comprimento máximo de transmissão, por exemplo, no caso de um cabo de bus.

Em nossa postagem no blog, esclarecemos esse tópico e mostramos as possibilidades associadas a ele.


Ainda não encontrou o cabo certo?


Você está familiarizado com nossas ferramentas on-line?

Basta encontrar e escolher um tipo adequado, calcular sua vida útil e solicitá-lo on-line
 
Localizador de produtos

Localizador de produtos

Chegar rapidamente ao cabo certo
Calculadora de vida útil

Calculadora de vida útil

Calcular a vida útil de qualquer cabo chainflex
Calculadora de sobretaxa do cobre

Calculadora de sobretaxa do cobre

Calcular a atual sobretaxa de cobre
configuradores chainflex

Configuração para cabos especiais

Configure seu cabo individual em apenas três minutos

Esteira porta cabos

Você ainda está procurando uma esteira porta cabos para seu cabo?

readychain

... ou tudo já aproveitado?

... de preferência com monitoramento de condição integrado?



Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h