Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Queremos fazer as coisas acontecerem!

chainflex - sustentável, durável e com garantia

Nossos cabos já se movem muito! Eles são especialmente desenvolvidos para manter sistemas, máquinas e equipamentos em constante movimento. Testamos tudo exaustivamente, estamos constantemente adicionando novos produtos ao nosso portfólio e damos uma garantia de até 4 anos para nossos produtos!

chainflex® quer fazer a diferença ...

... faça parte de nosso movimento
Sustentabilidade chainflex

Há outro aspecto que é inevitável nos dias de hoje e também queremos abordar essa questão:

Sustentabilidade no setor de cabos!

O que estamos realmente fazendo para tornar os cabos chainflex mais sustentável?
Que medidas já estão em vigor, quais são nossas metas e, em última análise, como podemos manter nossos altos padrões de qualidade e, ao mesmo tempo, reduzir nossa pegada ecológica? E a sustentabilidade pode ser combinada com benefícios para o cliente?

Assista ao vídeo para saber como já estamos ativamente fazendo a diferença e nos concentrando no tema da sustentabilidade.

Quando fazemos a diferença, você também pode se beneficiar:

✓ Longa vida útil

✓ Promover a sustentabilidade em sua própria empresa

✓ Prazos de entrega rápidos


Menos emissões de CO2 graças às rotas de entrega curtas

Rotas de entrega curtas

Tentamos evitar rotas de transporte longas em geral. Graças à nossa cadeia de suprimentos local, a igus pode oferecer 70% de todos os cabos chainflex no mundo todo com rotas de transporte curtas.

Dessa forma, economizamos muito CO2 e você, como cliente, se beneficia de prazos de entrega rápidos.

Os benefícios para você como cliente

A sustentabilidade e a durabilidade também trazem uma série de benefícios práticos para nossos clientes.

A chainflex CASE como uma solução sustentável

Nosso cliente BSH Hausgeräte estava procurando uma solução que lhe permitisse desenrolar os cabos com precisão e evitar desperdícios durante a manutenção. O cliente também estava interessado em aspectos como a economia de material de embalagem e de espaço na bobina.

A solução é a chainflex CASE! Graças a essa solução, nosso cliente pode simplesmente desenrolar os cabos diretamente da caixa no depósito, evitando desperdícios desnecessários e conseguindo economizar 84% nos custos de envio, pois esse produto pode ser transportado por uma transportadora comum.

O que é bom para nossos clientes também é bom para o meio ambiente.

O cliente está satisfeito com essa solução e nós temos orgulho de ter protegido o meio ambiente. Os materiais de embalagem são economizados a longo prazo e não há produção de resíduos devido aos cortes. Eles também têm a possibilidade de usar a opção de refil e, assim, economizar mais 2,6 kg de resíduos de embalagens.

É uma situação absolutamente vantajosa para todos.

chainflex CASE

Menos recursos graças a uma longa vida útil

O fornecimento de energia é um desafio, especialmente em cursos longos. O cliente não quer gastar muito dinheiro desnecessariamente porque os cabos precisam ser substituídos permanentemente. Outra desvantagem é o desperdício constante de cabos velhos e o alto consumo de energia para produzir novos cabos, além do percurso entre a produção e o uso. Por exemplo, um de nossos clientes enfrentou esse problema com uma ponte rolante em uma fábrica de cimento com uma pista de guindaste de 32 m.

Economize dinheiro e proteja o meio ambiente.

A solução incluiu uma esteira porta cabos montada com diversos cabos chainflex. A durabilidade garantida assegura a funcionalidade, o que economiza tempo e dinheiro dos clientes, além de conservar recursos ambientais valiosos. É possível obter grandes resultados a longo prazo por meio de um alto nível de consciência da qualidade.

Mais informações sobre a solução para uma ponte rolante
Cabo da esteira porta cabos

Precisa ser desse jeito?

Essa é uma pergunta que fazemos a nós mesmos na igus em muitos projetos com relação ao desperdício de recursos. Você pode encontrar alguns exemplos de clientes aqui:
As e-chains precisam ser descartadas no final de sua vida útil?
Um exemplo de nosso cliente, a Otto Christ AG.

A substituição de um cabo precisa ser demorada?
Isso economizou 8 horas de tempo de substituição em nosso cliente Noble Drilling.

Isso é o que já estamos fazendo para reduzir nossa pegada ecológica!

Graças à verificação UL, temos garantia e certificação

Um dos aspectos mais importantes do trabalho sustentável são nossos produtos de alta qualidade e, portanto, duradouros! Isso se deve ao fato de que testamos e verificamos continuamente todos os cabos.
O resultado: cabos com garantia de até 4 anos! Para você, isso significa menos substituições de cabos.

E para completar: além de garantirmos os 4 anos, nossa declaração de garantia também é verificada pela UL. Isso confirma que nossa declaração não é apenas uma promessa de marketing, mas que a levamos a sério para que você possa se beneficiar da confiabilidade de nossos cabos.

Há mais informações sobre o tema da sustentabilidade no setor de cabos?

Sim, é claro! Mostraremos a você outras maneiras que estamos explorando para proteger nosso planeta.